This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:关于无线电工具 GUI 设置。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/906372/cc3220s-regarding-radio-tool-gui-settings

器件型号:CC3220S

 您好!

我们正在  项目中使用 Wi-Fi 控制器 CC3220S。 我们将使用其无线电工具 GUI 来检查其射频功率。 当我们在功率级别0下测试其 TX 连续传输模式时、我们会发现其响应不令人满意(即 -3.21dBm)。 为了验证我的设置,我已通过检查响应来检查载波传输模式,它似乎是正确的。 请在 TX 连续传输模式下建议我们  在 GUI 中进行设置是否正确,如果不正确,请建议如下 所示图像是 在无线电工具 GUI 上完成的设置 及其对 Tx 连续传输模式和载波传输模式的响应。

e2e.ti.com/.../Continous-_5F00_TX_5F00_-Transmission-Mode.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RadioTool 设置似乎适用于连续 TX。 您是否在定制电路板上进行这些测量? 如果是、您能否使用 LaunchPad 检查您的设置以进行比较? 测量是传导测量还是辐射测量?  

    谢谢、

    Alexis