请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220S 您好!
我们正在 项目中使用 Wi-Fi 控制器 CC3220S。 我们将使用其无线电工具 GUI 来检查其射频功率。 当我们在功率级别0下测试其 TX 连续传输模式时、我们会发现其响应不令人满意(即 -3.21dBm)。 为了验证我的设置,我已通过检查响应来检查载波传输模式,它似乎是正确的。 请在 TX 连续传输模式下建议我们 在 GUI 中进行设置是否正确,如果不正确,请建议如下 所示图像是 在无线电工具 GUI 上完成的设置 及其对 Tx 连续传输模式和载波传输模式的响应。
e2e.ti.com/.../Continous-_5F00_TX_5F00_-Transmission-Mode.zip