This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:与以色列 Wifi 团队的某个人联系

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903271/cc3220mod-contact-to-someone-from-wifi-team-in-israel

器件型号:CC3220MOD

大家好、

您能给我联系以色列 Wifi 团队的某个人吗? 我对 MOC 的监管要求有一些疑问。

请通过电子邮件或私人邮件将我的消息发送给我的公司。

谢谢

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们的硬件团队精通 IC 和芯片产品的认证、我将联系他们进行评论。

    您可以在论坛上讨论问题、还是通过私人邮件进行推测?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我更希望直接与具有以色列通信部法规经验的人员联系。

    我们正与我们的分销商合作满足法规要求、以便能够在以色列销售您的具有 CC3220MOD 的新器件。 现在我没有任何问题。 我想将具有此类经验的 TI 员工的联系方式传递给我们的经销商。 如果有任何问题、他会直接向他询问。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我将与我们的以色列团队联系、并尽快与您联系。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    是否可以继续讨论此主题? 您可以在此处转发所有问题。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我想为我们的经销商提供帮助。 我认为他可能不需要帮助。 但我的意图是仅针对一个案例进行适当的联系。

    TI 没有任何人没有在以色列的监管要求方面的经验、这让我感到非常惊讶。

    我们现在可以结束该主题。 遗憾的是、我们需要重新考虑我们对即将到来的项目和 TI 器件的方法。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    为了澄清这一点、我们在达拉斯的 TI 员工对所有地区(CE、FCC 等)的法规要求都有广泛的了解。 我想说的是、与在以色列的 TI 联系人相比、我们在团队中的了解更多。

    如果您有与认证或监管相关的直接问题、我们可以在此处回答。 我们更愿意在此处回答这些问题、而不是将您转至要联系的电子邮件地址。 如果您需要特定人员进行联系、我们可以通过私人邮件与您合作。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我不理解、但不需要其他评论。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    我应该已经分享了一些更多信息。 我联系了我们在以色列的团队、他们拥有以色列法规文件、因此如果您的经销商有任何问题或疑问、他们一定可以帮助我们。 最好使用 E2E 来支持您的分销商。

    似乎以色列的法规要求与 ETSI 相似。 我们的团队是以色列、我们同意对于2.4GHz、标准 ETSI EN 300328使用相同的通道。 对于5GHz、仅5150MHz 至5350MHz 通道可与标准 ETSI EN 301893仅在室内使用的器件配合使用。

    正如 Vince 提到的、我们也熟悉 ETSI/CE 法规要求、因此您的分销商可以轻松获得。

    BR、