This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:WiFi Starter Pro 应用

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/906274/cc3135-wifi-starter-pro-app

器件型号:CC3135

嗨、大家好

WiFi Starter Pro 应用程序是否可在具有 SmartConfig 和软 AP 的2.4和5 GHz 网络上工作?

谢谢

Rodney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    是的、CC3x35将允许您配置5GHz 网络或在5GHz 通道上执行软 AP。

    BR、

    Vince