This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODA 谐波频率问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/905673/cc3220moda-cc3220moda-harmonic-freq-problem

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

您好!

我将使用 CC3220MODASM 测试定制板的射频性能、CC3220MODASM 是一个完整的模块、上面有 PCB 天线和 TI 无线电工具。

问题是谐波电平(2X、3X)过高、无法满足 FCC 要求。

(在3.0V 有线电源、无线电工具的电源15、连续传输模式下测试)

我不知道可以尝试什么、因为所有这些都是德州仪器(TI)提供的模块和测试软件(无线电工具)。

此电路板满足 PCB 建议、例如1mm 突出量、两侧6mm 间隙、此间隙内和天线区域下方没有铜或任何物体。

当电源降至2.6V 左右时、谐波看起来是可以接受的。

我了解测量方法或其他因素可能会导致这种情况。

我只是希望我能有一些建议或注意我应该检查的内容。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供频谱分析仪中具有标记谐波峰值级别的图像。 请提供有关测试设置的信息(例如测试设置的图像)。

    我不确定我是否能在这个主题上为您提供帮助。 但以上信息也将对 TI 工程师有用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YunJung

    我不能很快进入实验室进行测量。 如果不是因为锁定、我本会去实验室进行测量。

    但我将开始研究这个问题、并尽快返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果您还没有、还可以从 此处下载 CC3220MOD 模块认证报告。 检查 FCC 报告第15C 部分、在我们认证该模块时、您将能够看到其测试设置、程序和测量结果。 如果您想将 PCB 文件发送给我进行审核、也可以随时向我发送 DM 文件。

    BR、