This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:采用 SAE 的低网状网络吞吐量

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904951/wl1835mod-low-throughput-in-mesh-with-sae

器件型号:WL1835MOD

您好!

使用 BeagleBone Green Wireless 器件、我能够设置具有 SAE 身份验证 的802.11网状网络(使用 Linux 内核4.19和固件8.9.0.0.79)。

使用 iperf 访问网络性能时、我会在两个附近的 BeagleBones 之间获得8 Mbit/s 的低吞吐量。

如果我在 wpa_supplicant 中禁用 SAE 并重复相同的测试、我得到的值大约为30Mbit/s

是否可以进行任何调整以提高加密网状网络中的吞吐量?

此致、

Jos é Gonçalves í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关我的测试设置的一些额外详细信息。

    我有一个网状网络、只有两个器件、间隔为半米。

    在第一个问题上:

    Debian@beaglebone01:~$ iw mesh0 station dump
    Station f0:45:da:EB:A9:94 (在 mesh0上)
    非活动时间:728 ms
    Rx 字节:156503
    Rx 数据包:1757
    TX 字节:79197
    TX 数据包:730
    TX
    
    Rx:0 TX 失败:0重试;MISC
    :0 dBm
    信号:0 dBm 信号:-34 dBm 信号平均
    值:129711 TX
    比特率:128311 TX72.2Mbit/s MCS 7短 GI
    Rx 比特率:65.0Mbit/s MCS 7
    最后一个 ACK 信号:-1dBm
    预期吞吐量:140.625Mbps
    网状 lid:0
    网
    状 plink:0网状链路:estab
    网状本地 PS 模式:主动
    网状对等 PS 模式:主动
    网状非对等 PS 模式:主动
    授权:是
    验证:是
    关联
    的前导码:是长
    WMM/WME:是
    MFP:是
    TDLS 对等项:无
    DTIM 周期:2
    信标间隔:1000
    连接时间:499秒
    
    debian@beaglebone01:~$ ifconfig mesh0
    :flags=4163 MTU 1500
    iNet 192.168.200.1子网掩码255.255.255.0广播192.168.200.255
    乙醚84:EB:18:54:F5:1D txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包984字节76848 (75.0 KiB)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包988字节109340 (106.7 KiB)
    TX 错误0丢弃0超支0载波0冲突0
    
    debian@beaglebone01:~$iperf3 -4 -s
    ------------------------------
    服务器在5201上侦听
    -------------------------------------------------------
    
    

    在第二个方面:

    Debian@beaglebone02:~$ iw mesh0 station dump
    Station 84:EB:18:54:f5:1D (在 mesh0上)
    非活动时间:596ms
    Rx 字节:155267
    Rx 数据包:1744
    TX 字节:78174
    TX 数据包:78713
    TX 失败
    :0 TX 重试
    次数;其他3
    个信号:0dBm
    信号:0dBm 信号平均:-31 dBm 信号:–1744126760V
    
    TX 数据包:186713721736 TX 重试次数:17671367137836 TX:72.2Mbit/s MCS 7短 GI
    Rx 比特率:65.0Mbit/s MCS 7
    最后一个 ACK 信号:-1dBm
    预期吞吐量:140.625Mbps
    网状 lid:0
    网
    状 plink:0网状链路:estab
    网状本地 PS 模式:主动
    网状对等 PS 模式:主动
    网状非对等 PS 模式:主动
    授权:是
    验证:是
    关联
    的前导码:是长
    WMM/WME:是
    MFP:是
    TDLS 对等项:无
    DTIM 周期:2
    信标间隔:1000
    连接时间:496秒
    
    debian@beaglebone02:~$ ifconfig mesh0
    :flags=4163 MTU 1500
    iNet 192.168.200.2子网掩码255.255.255.0广播192.168.200.255
    乙醚 f0:45:da:EB:A9:94 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX 数据包2012字节157423 (153.7 KiB)
    RX 错误0丢弃0超限0帧0
    TX 数据包2352字节245299 (239.5 KiB)
    TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
    
    debian@beaglebone02:~$ iperf3 -c 192.168.200.1
    连接到主机192.168.200.1、端口5201[5]
    本地192.168.200.2端口53246连接到192.168.200.1端口5201[ID]
    间隔 传输 数据速率 RETR Cwnd
    [5] 0.00-1.00 sec 882 KBytes 7.23 Mbits/sec 0 31.1 KBytes
    [5] 1.00-2.00秒881 KB 7.22 MB /秒0 31.1 KB
    [5] 2.00-3.00秒901 KB 7.38 MB /秒0 31.1 KB
    [5] 3.00-4.00秒872 KB 7.15 MB 每秒0 31.1 KB
    [5] 4.00-5.00秒1008 KB 8.26 MB /秒0 32.5 KB
    [5] 5.00-6.00秒899 KB 7.37 MB /秒0 33.9 KB
    [5] 6.00-7.00秒1.01 MB 8.51 MB /秒0 33.9 KB
    [5] 7.00-8.00秒932 KB 7.63 MB /秒0 43.8 KB
    [5] 8.00-9.00秒839 KB 6.87 MB /秒0 43.8 KB
    [5] 9.00-10.00秒960 KB 7.87 MB /秒0 43.8 KB
    ------- ------- ------- ------- -----[ID]
    间隔 传输 数据速率 RETR
    [5] 0.00-10.00秒9.00 MB 7.55 Mbit/s 0 发送
    方[5] 0.00-10.04秒8.90 MB 7.44兆位/秒 接收器
    
    iperf 完成。
    

    此测试是使用如下所示的 wpa_supplicant 配置设置进行的:

    ctrl_interface=/run/wpa_supplicant
    ctrl_interface_group=netdev
    max_peer_links=10
    mesh_max_inactivity=30
    country=PT
    p2p_disabled=1
    
    network={
    SSID="BoneMesh "
    mode=5
    frequency =2447
    key_mgmt=SAE
    PSK="my_mesh_pass
    }
    
    

    此致、

    Jos é Gonçalves í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不知道这一问题。  吞吐量 b/w 这两种情况应该是类似的。 我们不对 debian 进行测试。 根据分站转储,TX 速率看起来 正常-启用 MCS 速率。 您可以在具有 Linux 操作系统的 TI EVM 上运行类似的测试、并将其用作参考。

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我没有 TI EVM、因此无法与之进行比较。

    我发现禁用 RTS 阈值可以将吞吐量增加到11 Mbit/s  在 SWAA166中 、建议为网格设置中的任何数据包长度启用 RTS ("iw phy phy0 set RTS 0")。 我是否可以知道这种服用的理由?

    不过、正如我之前所说的、如果我禁用身份验证/加密(使用"key_mgmt=none")、我将实现30 Mbit/s 的吞吐量。 因此、无线驱动程序和/或 wpa_supplicant 中与 SAE 相关的内容似乎限制了性能。

    此致、

    Jos é Gonçalves í a