主题中讨论的其他器件: CC3120、 UNIFLASH、 CC31XXEMUBOOST
您好!
任何人都可以共享用于射频测试的内置子例程的主机程序。
我无法在编程指南中找到射频测试例程。 因此、请有人对此提供帮助?
对于生产测试、我们希望在主机中编写用于 CC3120MOD 射频测试的内置子例程。
在文档"SWRA569–2017年6月、 CC3120生产线指南"中提到以下内容:-
7.生产线射频测试
硬件和软件功能的测试对每个产品都有很强的针对性、但也有一些工具
德州仪器(TI)提供了射频性能测试帮助。 可以是 CC3120
指示以多种方式执行射频测试操作:
•主机程序可能具有专门用于射频测试的内置子例程。 这可以在上运行一次
首次加电、或者可以使用特殊的外部命令触发。
•使用无线电工具 CLI 的脚本可以从 PC 控制 CC3120、如 CC3120
《CC3220 SimpleLinkWi-Fi和 Internet-on-a chip解决方案无线电工具》(SWRU471)。
•CC3120可通过与专用射频测试仪连接来控制。
此致、
Mahendra Rana