This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:路由器功能

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3120, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/905825/cc3100boost-router-function

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3120CC3100CC3200

团队好、我为一位客户发帖。  

客户查询:

我想使用路由器功能、因为在这个使用 Launchpad 的建筑物中、没有路由器和可用网络。 BoosterPack 应使用其他 Launchpad 构建自己的网络。 但同时、具有路由器功能的 Launchpad 还应充当 Web 服务器、以便也可以将来自此 Launchpad 的数据传送到 PC。 其他 Launchpad 应仅用作 Web 服务器。 PC 是一个客户端、有时在楼宇中用于检查来自 Launchpad 站的数据。

希望得到您的善意响应。

谢谢你。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    任何 CC31xx/CC32xx 器件都不支持路由功能。 可以使用 CC3120/CC3220或 CC3135/3235器件创建路由器。 但这将是不必要的复杂任务。 CC32xx/CC31xx 器件专为低功耗终端用例而设计。

    CC3100/CC3200器件在 AP 模式下仅支持一个客户端。 CC3120/CC3135/CC3220/CC3235器件在 AP 模式下最多支持四个客户端。 因此、对于此类用例、此 SimpleLink 器件不是最佳选择。 如果我不正确、WiLink 设备在 AP 模式下最多支持10个客户端。 但是、使用一些知名制造商提供的商用 AP 更好、更便宜。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    基本上、Simplelink AP (接入点)角色将支持您对"路由器"的要求。

    限制将是它支持的客户端数量。 如 Jan 所述、CC3100仅支持一个站、而 CC3120最多支持4个站。

    客户方面不应有任何问题。

    正如 Jan 所说、AP 模式下的 WiLink 最多可支持10个站点、因此也可考虑用作"路由器"角色(但它通常与运行 Linux 的 MPU 集成、而 BoosterPack 不支持它)。  

    BR、

    Kobi