This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD 与接入点 Aruba IAP 315的兼容性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903169/wl1835mod-compatibility-of-wl1835mod-and-accesspoint-aruba-iap-315

器件型号:WL1835MOD
处理器:
NXP iMX6DL
 
Linux 内核:
3.10.31.
 
模块:
德州仪器 WL1835MOD
wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
 
驱动程序:
从背面端口-20151120-0-g906a6b3
 
固件:
版本8.9.0.0.31
PHY 固件版本:版本8.2.0.224
 
配置:
没有使用默认配置的 wl18xx-conf.bin
 
接入点:
ARuba IAP 315、固件为6.5.4.11_68542
 
问题:
当我们尝试在客户工厂建立802.1X WPA2-PEAP 连接(使用 RADIUS 服务器)时、设备会在接入点成功连接并进行身份验证、但大多数情况下、不会有通信通过连接。
当我们在具有相同接入点的客户设施中切换到 WPA2-PSK 时、一切工作正常。
当我们在我们的设施中使用相同的接入点模型和802.1X WPA2-PEAP 连接进行尝试时、一切都正常。
802.1X WPA2-PEAP 连接也适用于我们测试的每一个其他 AP (例如,500系列的其他 Aruba 设备)。
我们怀疑两个端点(AP 和测试设备)之间的加密存在故障。
是否存在任何已知问题/不兼容性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统运行的是非常旧版本的 WiLink8固件,可能也是驱动程序。 我们的最新固件版本为8.9.0.0.79:

    您是否能够更新驱动程序和固件并重新测试?

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
     
    感谢您的回复!
     
    是的、到目前为止、我们能够更新驱动程序和固件并重新测试。 遗憾的是、我们运气不好。 结果是相同的。
     
    由于我们的旧内核、我们无法测试最新的驱动程序(由于客户的要求、更新到新内核已成为问题)。
     
    驱动程序反向端口 wilink8 R8.7及更高版本与内核3.10.31不再兼容。 它们不会构建。 但版本 R8.6起作用。 它附带更新的固件8.9.0.1.55。
     
    您是否有任何机会获得一些我们可以尝试的进一步提示?
     
    谢谢!
     
    来自德国的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以尝试更新固件版本并查看它是否有用。

    谢谢

    Saurabh