This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220SF-LAUNCHXL:配置过程中无法读取和写入文件

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904652/compiler-cc3220sf-launchxl-not-able-to-read-and-write-to-the-file-while-in-provisioning

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试实施 GET 和 POST 处理以进行读/写配置(设备<->移动应用)。 此实现应作为配置任务的一部分来交换器件配置。  

在配置任务开始之前或配置完成后、我只能读取/写入文件。   

我是否可以通过任何方式访问并行至文件读取写入操作以及配置任务?

文件错误:FS -无法获取有关文件的信息。 错误状态-2014

文件读取/写入 API: sl_FsOpen()、sl_FsRead ()、sl_FsWrite()、sl_FsClose()

配置任务: void * provisioningTask (void *pvParameters)

器件名称: CC3220SF-LAUNCHXL-Launchpad Rev-A

SDK: SimpleLink_CC32xx v2_10_00_04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、配置是一个阻止命令、可阻止大多数其他 NWP 命令(如 FS)。

    您可以停止配置、或只是等待配置完成以访问 FS。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    在配置过程中,我将使用 sl_NetAppSend() API。 但之后、我们不会收到任何用于配置的事件、如智能配置同步等。

    请确认,是否建议在配置时使用 sl_NetAppSend() API?

    非常感谢、

    Rajesh~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试执行的操作不是标准配置、内部配置不支持。 我认为、如果您收到 HTTP 请求、最好的方法是停止内部配置并继续使用您的配置方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您提供的信息!

    布置/放置方法不适用于大有效载荷2000字节-配置后也会检查。

     当我们在应用程序中调用 sl_NetAppRecv()函数时、它会被震撼。

    您是否会分享用于发布/发布的工作示例?

    非常感谢、

    Rajesh~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LocalOta 示例。 使用 POST 请求发送整个 OTA 映像(我已使用超过500KB 的映像进行测试)。

    BR、

    Kobi