This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:使用 SimpleLink 3.40.00.05 (2020年1月30日)中止 EAP-TLS (企业安全)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/905432/launchxl-cc3235s-eap-tls-enterprise-security-abort-with-simplelink-3-40-00-05-30-jan-2020

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S

原始论坛问题如下:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/887569

 已锁定

是否想知道在复制或提供进一步指导/信息方面是否有任何进展?

原始问题:

我们一直使用 CC3235S 作为 Wi-Fi 客户端 、通过 SDK 3.20.00.06 (2019年6月28日)利用 EAP-TLS (企业安全)毫无问题地连接到接入点。

将 SimpleLink SDK 升级到3.40.00.05 (2020年1月30日)后、我们现在 在尝试通过回调"SimpleLinkFatalErrorEventHandler"建立连接(sl_WlanConnect)时收到以下中止/错误信息:

[错误]-致命错误:检测到中止 NWP 事件:AbortType=2、AbortData=0x24c (588)

[注意:我们尚未仅更改 底层 SDK bin 的应用软件(MCU 映像)或证书(/sys/cert/ca.der、/sys/cert/client.der、/sys/cert/private.key)。]


谢谢、
/David

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我成功获得了具有 EAP 功能的 Cisco AP,但无法复制您的问题。 我能够使用具有最新 SDK 和服务处理器的 CC3235与 EAP-TLS 进行连接、而不会中止。

    话虽如此、我的 RADIUS 服务器设置与您的设置不完全相同。 我在连接到 EAP AP 的 Linux PC 上运行了 freeradius v2.2.8、而不是您运行的 freeradius v3。 我希望设置 freeradius v3服务器以能够使用您的配置文件,但遗憾的是,尚未这样做。

    但是、使用 freeradius v2服务器、我可以确认 EAP-TLS 不会出现问题。 如果能够完全使用您的配置、我们就会知道问题是否特定于您的配置、尽管自之前运行的 SDK 版本以来、该问题并未发生更改。

    如果您能够这样做、我建议您尝试使用 freeradius v2、以查看您是否仍然遇到该中止。

    此致、

    Michael