This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3120:CC3120 Wi-Fi TX 功率

Guru**** 2528390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/905465/compiler-cc3120-cc3120-wi-fi-tx-power

器件型号:CC3120

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

最大 Wi-Fi TX 功率 @ 1 DSSS 为18.0dBm。 您能否建议如何生成4dBm TX 功率? 有一个 TX 功率级别设置选项、可设置为0至15。 但是、我看不到任何可以提供4dBm TX 功率的功率级别设置。 您能否建议设置以获得4dBm 的 TX 功率

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER

         STA 模式 Tx 功率级别\n
         0到15之间的数字、作为与最大功率的 dB 偏移(0表示最大功率)\n
         此选项将_u8作为参数

    _u8 stapower=(_u8)电源;
    SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_STA_TX_POWER、1、(_u8 *)&stapower);
    

    BR、

    Kobi