This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:WiFi 省电模式 IOP FIX /UDP

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904447/ccs-cc3220sf-wifi-power-save-mode-iop-fix-udp

器件型号:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想详细了解3220SF 网络处理器的 service pack sp_3.12.0.1_2.0.0.0_2.2.06中引入的 IOP 修复程序。 Service Pack 的发行说明对其进行了解释:"修复了 IOP 问题-一些 AP 供应商从发送到 AP 的管理帧中了解 CC32xx 的节电模式"

我注意到的是、当我使用 HTTP (TCP)在基于3220SF 的物联网设备和云服务器(TCP)之间进行通信时、此 IOP 修复程序似乎可以发挥作用。 我以前使用的 Service Pack 与一些 WiFi AP (例如一些 ZTE AP)的问题 已经解决。

但是、当我使用(无连接) UDP 时、问题仍然存在。 部分 UDP 消息似乎由于 WIFI 低功耗模式处理中的 IOP 问题而丢失。

在使用 UDP 时、我唯一能够解决此 IOP 问题的方法是在发送 UDP 消息的持续时间内暂时将 WiFi 电源策略更改为 SL_WLAN_Aways_on_policy。 发送消息后、我将电源策略重置为 SL_WLAN_NORMAL 策略。  这样、UDP 也可以对有问题的 AP 正常工作。 我大约每30秒发送一次 UDP 消息、以使基于 UDP 的云服务器命令的 NAT 通道保持开放状态。 通过这种变通办法、功耗似乎没有大幅增加。

我基本上有两个与这个问题有关的问题:

1) 1) 为什么 sp_3.12.0.1中提到的 IOP 修复仅适用于 TCP 通信、并且在使用 UDP 时不起作用。 IOP 修复是否以某种方式触发或链接到 TCP 连接?

2) 2)我为 UDP 设置的变通办法(临时切换到 SL_WLAN_AGE_ON_PORAY)是否包含风险。 编程人员指南解释了这是一个永久设置、例如、当这个配置参数大约每15秒写入一次时、我是否会遇到损坏3220SF MOD A 中闪存存储器的风险。

此致

Paavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paavo、

    您是否能够捕获此 UDP 问题的监听器捕获? 我不希望这种修复会在这里引起问题、但在作出任何假设之前、我们需要了解丢包的原因。

    在问题的第二部分,是的,这是正确的。 您可以更改 NWP 中的持久性设置以减少闪存写入的数量: http://www.ti.com/lit/ug/swru455j/swru455j.pdf?&ts=1589297011435 第3.12节

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    关于我的问题的第二部分:  

    =>我现在对代码进行了更改、在开始 UDP 通信之前清除了系统持久性(将其值设置为零)、并在之后保持这种状态。 因此,如果我正确的话-当我将其值设置为0 (false) 之后,我所做的任何系统持久性设置(如 sl_WLAN_XXXXXXX_policy)都不再是系统持久性的,即不会写入串行闪存,对吧?

    =>系统持久性设置本身是否持久,也就是说,如果我清除,它在复位后也会关闭?

    =>我能否以某种方式读取系统持久性设置,或者查看其当前值的最佳方法是什么?

    问题的第一部分。 遗憾的是、我无法嗅探基于3220SF 的物联网设备和 AP 之间的流量、因为这些接入点专门具有这些 WiFi 节电 IOP 问题、导致这些数据包丢失。

     但是、我在一些 UDP 帧的上方附加了 Wireshark 屏幕截图、这些 UDP 帧通过接入点成功发送、但3220SF 没有节能模式问题(使用 sp_3.12.0/1)。 这些相同的 UDP 消息在与故障 AP 通信时使用、因此它们可能会提供一些信息。

    在我看来、使用来自物联网设备的 UDP 通信、与 AP 的 WiFi 连接不会从省电模式中"唤醒"、而是通过来自物联网设备的 TCP 通信。 了解 sp_3.12.0.1 IOP 修复程序("一些 AP 供应商从发送到 AP 的管理帧中了解 CC32xx 的节电模式") 在实践中的作用会让人感到很有趣、具体而言、是什么会触发将这些管理帧发送到 AP 以及何时? 这可能会进一步粘结到那里发生的情况。

    此致

    Paavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paavo、

    您对持久性的假设是正确的。

    我不确定您如何声称 AP 在没有任何监听器捕获的情况下不会通过 UDP 传输从省电模式唤醒。 您能给我一个出现错误的接入点的名称吗?

    在 Wi-Fi 级别、您应该将 UDP 数据包从我们的器件中传出、并且它们应该被监听器中的 AP 攻击、如果发生这种情况、则数据将到达 AP。 AP 可能无法正确向外路由该数据、数据包也会在这条路上丢弃。 这是 UDP 的负面影响、没有 TCP 之类的确认和排序。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    感谢您对系统持久性的建议和说明。 我现在已经准备好了权变措施、并为我们的客户提供了 OTA 包。 因此、我的直接问题就是通过这种方法解决的。

    是的、我知道 UDP 是如何工作的、而且由于其性质、数据包可以在途中丢弃到任何位置。

    是的、很抱歉嗅探器。 但是、我坚信这与物联网设备和接入点之间的 WIFI 连接/WIFI 节电相关的原因如下:

    每次-就在 UDP 封包开始之前-我都可以从 AP 的基于 Web 的管理视图中看到、它会将物联网设备从其已连接的 WiFi 客户端列表中删除。 我不会从客户端断开连接、DHCP 租用时间甚至也不会接近到期、这让我认为断开连接可能与正在使用的 WiFi 省电模式有关。

    之后、当我从物联网设备发送 TCP 数据包时、AP 立即报告物联网设备再次作为 WiFi 客户端连接、一切都重新正常工作(UDP 封装也通过)。

    -如果我将物联网设备 wifi 配置为 sl_WLAN_Aways_on_policy、此问题就会消失。 此配置参数仅影响本地 WiFi 连接的电源策略、不影响 AP 和远程网络之间的连接、也不影响 AP 中的路由设置。

    因此、我觉得这与本地 WiFi 上的 wifi 节电以及它如何从节电中唤醒有关。

    这就是为什么我很想了解 有关 sp_3.12.0.1中提到的 IOP 修复在实践中的作用的更多详细信息。

    可以看到问题的两个示例接入点是 ZTE MF286和 TP-LINK Archer 400。

    BR

    Paavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息 Paavo。

    这看起来像 AP 试图断开我们的连接、因为没有活动。 您能否尝试禁用 PS 轮询并查看它是否有用? 以下是执行该操作的代码:  

    int8_t ret = 0;
    SlWlanNoPSPollMode_t NoPsPollMode;
    _U16 CONFIG_OPT = SL_WLAN_General_Param_OPT_NO_PS_POLL_MODE;
    _U16 Len = sizeof (SlWlanNoPSPollMode_t);
    RET = sl_WlanGet(sl_WLAN_CFG_General_Param_ID、&CONFIG_OPT、&Len、(_u8*)&NoPsPollMode);
    BR、
    Vince