您好!
我想将 CC3235SF 配置为5GHz 通道、在程序员指南中、我只能看到启用或禁用5GHz 通道。
_u8模式= 0;//0禁用5GHz 模式
状态= SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、WLAN_General_Param_opt_enable_5G、1、(_u8
*)模式(&M);
1.我想知道是否可以仅选择5GHz 而不打开2.4GHz?
2、如何配置特定通道以进行扫描、例如 38、46、54、我可以执行类似的操作来从以下代码片段扫描2.4GHz 的1、6和11个通道、我想知道如何配置5GHz 的选定通道
ScanParamConfig.ChannelsMask = 0x421;//通道1、6、11 *
状态= SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params、
sizeof (ScanParamConfig),(_u8*)& ScanParamConfig);
谢谢、
Kris。