This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:TI Cloud 编译器在代码循环时冻结

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, CC3220S, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903706/ccs-cc3220s-launchxl-ti-cloud-compiler-freezes-when-looping-through-the-code

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:HDC2010CC3220SOPT3001

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们使用的是 CC3220S、并连接了 HDC2010和 opt3001传感器。 我们将使用适用于这两个传感器的 sail 插件示例。
我们将收集传感器值并使用 TI Resource Explorer 中提供的 HTTPGET 示例将其发送到服务器。
在我们将其发送到服务器之前、我们将尝试收集传感器数据的多个样本并对其求平均值。
当我们将采样率设置为2并迭代 HDC2010和 opt3001传感器示例时、看起来不错、但当我们将采样率提高到2以上时、TI 云编译器会冻结、我们不确定其发生位置。

我们使用的是 TI Cloud 编译器。

我们不确定代码在什么位置冻结或 TI 编译器冻结。

我们陷入困境、并感谢您提供任何意见。

我感谢预先提供的援助。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manimaran、您好!

    它在编译步骤或以更新的采样率运行项目时是否失败?

    我不清楚您是因为错误而看到代码执行出现问题、还是只是在线 IDE 出现问题。

    谢谢、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们所做的是:清理代码,并且能够在没有错误的情况下构建代码,并且所有的内容都已设置为执行。  我们设置了采样率、并在循环一两次后按'Debug'/'Run'命令、它只是在某个位置冻结、不确定代码到底停留在哪里。 是否有办法确定冻结在哪一行代码中发生,或者是否与云 IDE 有关?

    提前感谢所有的帮助和指导。 谢谢。

    此致、

    Manimaran R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manimaran、您好!

    如果您尝试使用"Suspend"(暂停)按钮、您会看到什么?

    应在右上角的"Resume"按钮旁、该按钮用于在使用"Debug"选项时允许应用程序运行。

    最棒的

    本·M