This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:在嘈杂的 Wi-Fi 环境中进行连接时遇到问题

Guru**** 2810775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120MOD, CC3120BOOST, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903032/cc3120mod-having-trouble-making-a-connection-in-a-noisy-wi-fi-environment

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120CC3120BOOSTCC3135MOD

在 Wi-Fi 流量较高的情况下建立连接时、我们遇到了问题。  到路由器的 RSSI 为-77、所以它不是很好、但足够了。  我们得到的断开代码为:

208 SL_WLAN_DISCONNING_while 连接、203 SL_WLAN_DISCONNING_ASSOC_TIMEOUT、主要为202 SL_WLAN_DISCONNING_AUTH_TIMEOUT。  是否有 CC3120设置可延长超时时间、以便连接不会失败?

如果我们离路由器更近、这个问题就会消失、因为高流量区域中的超时、我们似乎会失去距离。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对于任何 WiFi 设备的合理功能而言、-77dBm 是一个非常糟糕的 RSSI。 您的-77dBm 来自路由器的设备? 请提供以下信息:

    • 路由器:RSSI、SNR
    • CC3120MOD 器件:RSSI (-77dBm?)

    如果我们靠近路由器、您将获得更好的信号。 我认为您的问题与时间无关。 我认为您在身份验证过程中由于连接不良而丢失数据包。 您可以做的最好的事情是:

    • 重复连接尝试
    • 改善您的信号(更靠近路由器、减少干扰、正确设计您的天线电路)

    我想您将 CC3120MOD 用于自己的设计。 您能否比较您的硬件和 CC3120BOOST 之间的 RSSI 值? 我想确保您的天线电路得到了正确优化(您是否有适用于天线电路的 VNA 的史密斯图?)。

    您使用的是什么 SDK 版本和 Service Pack? 如果您未使用最新版本、则应更新 Service Pack。 CC32xx SDK 中提供的最新服务包版本。 此 SDK 适用于 CC3220/CC3235器件、但它包含服务包、也可与 CC3120器件配合使用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们使用的是"simplelink_sdk_wify_plugin_2_40_00_22"。  我们使用 sl_WlanProfileAdd 进行连接。  您是否会建议另一种方法、如 sl_WlanConnect 或使用 sl_WlanConnect 来重试?  我们有运行功率低于-80dBm 的系统、运行正常、因此这个系统不同。  我提供的测量值来自 sl_WlanGetNetworkList。  该区域中的许多路由器对连接时间有何影响?  我们是否只需要等待更长时间?  我将比较 CC3120BOOST 并返回给您。  我们的 U.FL 连接器位于 CC3120MOD 的旁边、我们在外壳外部使用一个100mm 扩展到 RP-SMA。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以尝试更新到 CC32xx SDK 中提供的最新 ServicePack、仅用于测试。 我不会期望有很大的差异、但您应该尝试一下。

    如果您使用的连接配置文件等待的时间应该足够长,但是您希望在连接过程中有更好的控制,则可以使用 sl_WlanConnect() API。 与射频性能相关的问题是:" 您当前与路由器的工作距离是预期的、与其他设备类似?" 如果答案为"否"、则可以合理地搜索天线电路的问题。 在这种情况下、可以帮助您与 Booster Pack 进行比较。 最好也从路由器端了解 RSSI。

    我无法为您提供如何影响该地区许多路由器的确切答案。 但我认为具有不同 SSID 的不同品牌 AP 可能会导致更多问题。 更多接入点->更多客户端->更多干扰->更多问题。 目前、2.4GHz ISM 频带非常拥挤。 例如、我有 Sennheiser 公司的无线耳机。 如果我打开这款耳机、所有通道中有一半由于干扰而无法使用 Wifi。 也许您可以考虑使用支持2.4GHz + 5GHz Wifi 的器件- CC3135MOD。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我仍计划测试升压板并与我的板进行比较。  通过使用快速连接配置文件并允许更多时间进行连接、我确实发现了一些改进。  请将此关闭视为关闭、并感谢您的帮助。

    Gary