This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:大规模生产:直接 SPI 与 UART

Guru**** 2557340 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220MOD, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904877/cc3220sf-mass-production-direct-spi-vs-uart

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220MODBEEPROG2

对于采用 CC3220的器件的大规模生产、与直接 SPI 相比、使用 UART (Uniflash CLI)是否有任何区别或好处? 假设所有必要的 IO 均可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于大规模生产、最好使用 通过 UART 而不是 Uniflash CLI 进行嵌入式编程。 如果您谈论大规模生产、那么在第三方硬件上对 SPI 闪存进行编程并将其组装到已经编程的闪存芯片板上是最快的方法。 如果您使用的是 CC3220MOD、则可以使用第三方 SPI 闪存芯片生产编程器(例如 来自 Elnec 的 BeeProg2)进行编程。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的用例是大规模生产、我们需要在 CC3220MODSF 上对初始映像进行编程。

    我不确定我是否完全理解。 如果我们使用第三方 SPI 编程器对串行闪存进行编程、我们还需要 SPI 编程器对 NWP (和主机 MCU)的内部闪存进行编程? 只对串行闪存进行编程是不够的? 而使用 Uniflash、可以对所有内容进行编程。

    感谢您参考嵌入式编程。 我注意到:
    "嵌入式编程仅实现了引导加载程序中公开的一部分选项。 Uniflash 可使用所有功能。"

    您是否知道哪些选项不能通过 UART 进行嵌入式编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我正确理解您的需求。

    Uniflash 仅对 SPI 闪存进行编程。 如果是 CC3220MOD、则该闪存位于模块内部。 SPI 闪存编程只是一个所需的操作。 XIP 闪存(CC3220SF 芯片内的闪存)的内容在启动后由 ROM 启动器加载。 您可以选择如何加载 SPI 闪存的内容:

    • 通过 UART (Uniflash CLI 或嵌入式编程)
    • 通过第三方 SPI 编程器和引脚 FLASH_SPI_模块(此选项生产最快)

    嵌入式编程确实集成了生产编程所需的所有步骤。 嵌入式编程仅支持供应商器件身份验证。 但我想您不会使用此选项。 我假设您将使用 CA 签名的映像(您需要从受支持 CA 的上购买代码签名证书)。

    1月