This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:引导时及时配置 GPIO 线路

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904879/cc3220moda-timely-configuration-of-gpio-lines-at-boot

器件型号:CC3220MODA

你(们)好

我们的电路板在电源控制器中使用 CC3220MODASF、这要求我在上电后的1秒内将 GPIO 线路置为有效、以保持上电。 测试表明应用程序获得控制之前的引导时间大约为1.5s、到器件时(请参阅 swru465 2017年2月第21.6节、这似乎是合理的)。 是否有任何方法可以在引导过程中更早地配置某些 GPIO 线路? 我可以在初始编程期间处理未配置的线路、但之后在现场需要能够执行此操作。

谢谢

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    否 CC3220MODASF 无法以最快的速度启动。 您需要通过不同的方式(例如、一些附加的逻辑电路)解决您的问题。

    1月