This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:BMA222e 还是 BMA280?

Guru**** 2586515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903735/cc3220sf-launchxl-bma222e-or-bma280

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

我有一个关于板的 Rev C 上的加速计的问题。 在文档() 中,它指出电路板上有一个 BMA222e。 但是、读取 CHIPID 寄存器返回0xfb、这对应于 BMA280。 是否有人可以确认文档中是否存在错误?

谢谢、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将研究并尽快返回。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    是的、我们需要在文档中对其进行更新。 Rev C LaunchPad 具有 BMA280加速计。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!

    Vincent