This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220S-LAUNCHXL:结构体"<未命名>"没有字段"fxnTablePtr "

Guru**** 2573335 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903627/compiler-cc3220s-launchxl-struct-unnamed-has-no-field-fxntableptr

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:TI C/C++编译器

当我调试 CCS 时抛出错误> struct "  在第3行中没有字段"fxnTablePtr"。 有人能解决吗?

CONST I2S_Config I2S_CONFIG[CC3220S_LAUNCHXL_I2SCOUNT]={

.fxnTablePtr =&I2SCC32XXDMA_fxnTable、       //错误  
.object =&i2sCC3220SObjects[CC3220S_LAUNCHXL_I2S0]、
hwAttrs =&i2sCC3220SHWAttrs[CC3220S_LAUNCHXL_I2S0]

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pann、

    I2S_Config 对象中没有.fxnTablePtr 元素。 您用"//error"标记的那一行应删除。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下它的含义、

     

    "C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05/source/ti/drivers/i2s/I2SCC32XXDMA.h、第242行:错误#20:标识符"I2S_DataMode"未定义。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PANN、

    您是否通过向接口添加名为 I2S_DataMode 的内容来修改 SDK 中的 I2S 驱动程序?

    我认为我们在 SDK 中发布的接口中不存在 I2S_DataMode。

    此致、

    本·M