This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:使用 JWT 令牌身份验证的 HTTPS

Guru**** 2544470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/904429/cc3100-https-using-jwt-token-authentication

器件型号:CC3100

你(们)好

我想使用基于 JWT 的令牌进行 HTTPS 连接,以便使用 TI Simplelink 进行身份验证。

我查看了 TI 数据表、但找不到任何信息。 TI Simplelink 是否支持 JWT 令牌身份验证?

如果是、请告诉我我们可以用来实现该目的的 API。

谢谢

Priyashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为 CC3100 SDK 的一部分、TI 不支持 JWT 令牌身份验证。 但是、由于 JWT 使用标准 http 协议(它是 http 标头的一部分)、因此没有任何因素会阻止您在主机 MCU 上自行实施 JWT。

    1月