This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODA (F)和 ESP32之间的价格差异有何理由?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903845/cc3220moda-what-justifies-the-price-difference-between-the-cc3220moda-f-and-the-esp32

器件型号:CC3220MODA

我非常希望基于 CC3220MODA (F)模块进行新设计。 但是、在评估此模块与 ESP32等模块时、价格差异(低于1k 单位)是惊人的。 对于具有4倍闪存和更慢时钟速度的 MODAF、它大约是15 (!) 单位美元。 对于 ESP32、您可以花大约4美元取件。

用于比较:  

ESP32-WROOM-32.

CC3220MODASF12MONR

让我暂停的一件事是 ESP32最近出现了一些安全问题、似乎不会影响 TI 产品系列。 我的设计的目标价格约为100美元、这个组件可以是我成本的4%、也可以是14%。 即使在1ku (一段时间内我还不准备好这么做)、也仍然是9%。 我更愿意使用美国制造的芯片、以便帮我解决问题。 哪些因素证明了 TI 芯片的价格差异是合理的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们的团队在 Wi-Fi 领域拥有多年的工作经验、并与标准团队合作。 我们对每个 Wi-Fi 器件进行测试、以满足所有相关的已发布规范、这有助于实现一致的性能和质量。  

    我们的目标是提供可靠的产品来满足客户的独特需求–我们通过优先考虑质量、性能和安全驱动工具来实现这一目标。  

    随着物联网领域的不断发展、 安全性比以往任何时候都更加重要。  这是我们花费大量时间和精力帮助客户根据其特定安全要求开发安全功能的另一个领域。

    请联系地区 TI 销售人员或向我们提供您的信息、以便我们可以尝试联系销售人员。

    BR、

    Kobi