This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:套接字可用性

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903251/cc3235modasf-socket-availability

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

 您是否有用于将 CC3235MODASF 模块连接到试验电路板的插座? 如果不是、可以从哪里获得它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xxMOD 器件的插座不可用。 如果您需要此套接字、则需要自行创建自己的套接字。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如何自行创建套接字? 如果您有任何想法、请与我分享。

    谢谢、

    Rania Moustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rania、

    与类似模块的任何其他插座相同。 塑料底座、带弹簧销、用于模块触点。

    BTW... 为什么需要模块插座?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在不设计 PCB 的情况下使用该模块。 因此、我认为使用插座将模块连接到试验电路板是一个好主意。

    你怎么看? 没有 PCB 时、是否有其他方法可以使用它?

    谢谢、

    Rania Moustafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rania、

    我不这么认为。 与创建自己的 PCB 相比、使用此类定制插座要昂贵得多(例如、与小型2层 PCB 相比、成本要高100倍)。

    您将需要类似于 用于 CC3200的 RedBearLab Wi-Fi Micro 的产品。 我不知道此类带模块的 PCB 可用于 CC3235MOD。 您可以自行创建此类 PCB、也可以使用 CC3235 LaunchPad。

    BTW... 使用 CC32xxMOD 器件时、焊接到专业组装公司以外的 PCB 时会遇到一个问题。

    1月