This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:定制网站

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902583/cc3220sf-customized-website

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

  我想使用自定义网站进行配置。 我在 Chrome 浏览器中将默认 ROM 网站源代码保存到文件 index.html 中。 在 index.html 开头添加。  将该文件放入 CC3220用户文件 www 目录。

  然后、我使用 Uniflash 下载并运行配置示例。 网站可以正常显示。 但是、"添加配置文件"异常。 按下"添加"按钮后、网站将跳转至状态页面、而不是等待确认配置文件。    

  检查日志:

     如果我使用 ROM 网站(www 目录中为空),日志将显示:       

[配置]配置文件已添加:SSID:DLINK-064E
[配置]配置文件确认:WLAN 已连接!
[配置]配置文件确认:已获取 IP!
[配置]配置文件确认失败(连接成功、向智能手机应用程序的反馈失败)

     如果我在 www 目录中使用自定义 index.html,则日志仅显示:

 [配置]配置文件已添加:SSID:DLINK-064E

     已附加我的 index.html 文件

     请提供帮助并谢谢。

e2e.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要保存 CC3220提供的原始 html 并将其提供回 CC3220、则应该具有与 HTTP ROM 页面使用的代码相同的代码。

    添加您的配置文件后、CC3220是否会自动连接到指定的 AP? 虽然配置示例将具有一些辅助代码来处理对演示智能手机应用的反馈、但如果您正在创建自己的自定义解决方案、则不需要此类代码。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     如果您要保存 CC3220提供的原始 html 并将其提供回 CC3220、则应该具有与 HTTP ROM 页面使用的代码相同的代码。

    =>至少根据我自己的测试、这不是真的。 请您亲自尝试一下,并告诉我您的操作过程? 也许我错过了一些重要的步骤。 谢谢。

     添加您的配置文件后、CC3220是否会自动连接到指定的 AP? 虽然配置示例将具有一些辅助代码来处理对演示智能手机应用的反馈、但如果您正在创建自己的自定义解决方案、则不需要此类代码。

    =>使用相同的配置二进制代码时、如果我使用默认 ROM 网页、它将成功工作。 如果我使用保存的网页、结果是网页不允许我添加任何配置文件。

      谢谢。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      是否有关于上述问题的任何更新?

      我猜自定义 html 页面不起作用、因为 ROM html 的位置与自定义 html 不同。 这使得一些 javascript API 无法正常工作。

      TI 是否有可能为我们提供一个工作 html 示例,该示例可在用户文件的 WWW 目录中找到? 谢谢。

    此致、

    Martin