This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:是否可以在不扫描的情况下连接特定 AP?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/903177/cc3235modsf-is-it-possible-to-connect-with-a-specific-ap-without-scanning

器件型号:CC3235MODSF

您好!

如果我知道要连接的特定 AP 的 SSID 和密码、则无需扫描?

AT+START -> AT+wlanconnect="SSID"、wpa_WPA2、"密码"、、、\n\n\r

谢谢、

Calvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    否这无法通过连接 SimpleLink 器件来分离某种形式的扫描。

    BR、

    Vince