This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:Window 或 CE 驱动程序

Guru**** 2383060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902688/cc3235mods-window-or-ce-driver

器件型号:CC3235MODS

您好!

您能告诉我 CC3235MODx 支持 Window 还是 CE 驱动程序吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 CC32xx 或 CC31xx 器件不支持 Windows 或 Windows CE。 CC32xx 器件是具有应用处理器(用于执行自己的代码)的 Wifi 器件、因此使用 Windows 或 Linux 等"大型"操作系统毫无意义。

    WiLink-8器件 本身就支持 Linux。 Windows CE 由第三方提供支持( Intelligraphics 和联系人为联系人:Scott Lawson scott.lawson@intelligraphics.com )。

    1月