This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:请提供正确的链接

Guru**** 2562850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902212/cc3220sf-launchxl-please-give-the-correct-link

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

你(们)好。

我想在此帖子中打开链接,但链接已死。

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/819766?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=swru463b

 “在 launchpad 用户指南第15页: http://www.ti.com/lit/ug/swru463b/swru463b.pdf ”

请与我分享正确的链接吗?

我用于为 CC3220SF LaunchXL 参考的文档链接已断开:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、

    我不知道原因、但我看到用户指南已从我们的网站上取消。 我将深入了解这一点、看看会发生什么情况。 在没有用户指南的情况下、您能不能在我确定正在发生什么情况时等待一会儿吗?
    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    用户指南明天应回到 TI.com 上。 使用此链接-->

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此链接会像以前一样中断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南可在 TI.com 上找到。 重试链接。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。