This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:消息方向之间的延迟不同

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902351/boostxl-cc3135-different-latency-between-message-directions

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y

您好!

我正在进行 CAN 电缆更换。 为此、我使用 MSP-EXP432E401Y + BOOSTXL-CC3135。 一对用作接入点和 TCP 服务器、另一对连接到 AP 和 TCP 客户端。 一般而言、电缆更换工作正常。 目前、我正在测量电缆更换的延迟。 从一侧的总线到另一侧的总线、通过 CAN 监听器。 可以在下面的屏幕截图中看到设置。 问题是 、蓝色箭头方向的传输速度比红色箭头方向的传输速度更快。 到目前为止、我进行了几次不同的测试。 当只发送一个 CAN 帧时、蓝色的平均传输时间为30ms、红色的平均传输时间为130ms。 发送和接收 CAN 和 TCP 的责任代码在两个器件上是相同的。 是否有一般性解释、为什么传输时间不同? 我也不知道这是由系统的 Wi-Fi 部件还是 CAN 部件引起的。 这不是一个大问题、我只是想知道为什么会出现这种情况。

此致

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    仅对于测试、您可以将 STA 器件的电源策略设置为始终开启。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的快速回复。 我会尝试一下。

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢。 它在工作。 现在延迟大致相同。 我添加了代码:

    RET = SL_WlanPolicySet (sl_WLAN_POLICE_PM、SL_WLAN_ALE_AWAY_ON_POLICE_SET、NULL、0); 

    我还将其添加到服务器设备。 还没有测试过、但在这里也会有所不同吗? 还是这里已经是默认配置?

    此致

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    电源策略的单向性仅与 STA 器件相关。 AP 模式下不能使用 Wifi 省电模式。

    但是、如果您在 AP 侧启用此选项、则不会发生任何错误。

    1月