This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC32xx 中有多少 ARM Cortex?

Guru**** 2562510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/901900/launchcc3220modasf-how-many-arm-cortex-in-cc32xx

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好、技术参考手册 SWRU465、第499页上有一个电源管理器图。 它显示了 Cortex-M4、这是一种应用(主机)处理器、通过互连到北方的是网络处理器盒内的 Cortex-M3。 这是我对事情安排的理解。 该图还在每个 MAC 和 PHY 框中包含一个 M3。 它们是否是两个更独特的 M3? 还是该图有误导性? 我只是想知道我必须投标多少个 Cortexes。 干杯,拉尔夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    网络处理器子系统实际上由多个离散内核组成、它们处理不同的责任。 由于此 NWP 子系统的架构方式、这些内核具有由固件控制的固定功能、用户无法修改其行为或直接访问它们。 因此、应用 MCU 能够减轻网络堆栈、文件系统等负载、但应用 MCU 通过主机驱动程序层作为单个单元与 NWP 进行交互。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好、我担心我的幽默尝试会误导您。

    我很高兴我的代码仅在主机 M4上运行、它在互连中探测了闭源黑盒 NWP M3、如第4999页的图表所示。 我接下来要了解的是、我对箱体嵌套排列的理解是否正确、分别与 NWP 的 M3相分离、MAC 中有第二个框、PHY 中有第三个框。

    在向他人介绍系统时、我很高兴知道这一点、并且我已经理解了这张图。

    谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我知道 TRM 的方框图是正确的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、感谢您的参与。 当您说"我知道"时、您是指:就您知道的情况而言、您没有理由考虑其他情况、并且有三个 M3;还是意味着您知道除图表之外的其他方法、从而知道图表是正确的? 谢谢、Ralph。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设我有一些其他信息、根据这些信息、我认为原理图是正确的。 很遗憾、我无法向您提供详细信息。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢1月 没关系、我不是在知道任何不是故意公开的东西之后。 谢谢、Ralph。