This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:CC3535S 上的 SPI

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902504/cc3235s-spi-on-cc3535s

器件型号:CC3235S

CC3235S 中的 SPI 模块是否仅用于网络处理器、不能用于两个板之间的 SPI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235器件通常具有三个 SPI 接口。

    • 第1个内部 SPI 将应用处理器与网络处理器(NWP)相连
    • 第2步使用外部 SPI 闪存连接网络处理器
    • 以及您可以根据需要在应用处理器上使用的最后一个接口(请参阅 CC32xx SDK 内的示例 spimaster 和 spisave)

    1月