This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WL1835MOD:有关模板厚度的查询

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/902027/webench-tools-wl1835mod-query-regarding-stencil-thickness

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831WL1831MOD

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们对现有 Wi-Fi 模块 WL1831的模板厚度有一些疑问。
查询是、
在使用此 wi-fi 模块的 PCB 设计中、我们的一些组件的封装为0201、因此我们使用的模板厚度为4mil。
那么、在这个厚度(4mil)下、在焊接这个模块时会产生任何问题吗??  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将与我们的专家联系、并与您联系。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在为 Wi-Fi 器件使用4mil 丝印板时、需要考虑一些权衡因素:

    1) 1) 4 mil (0.1mm)薄模版有助于将焊锡膏释放到 PCB 上。 与5mil (0.125mm)厚模版相比、焊料量将更少、因此焊点焊盘将更低。

    2) 2)我们使用 0.125mm 厚模版对 WL1831MOD 封装进行了认证。 我们没有使用0.1mm 模版进行任何鉴定。

     

    3) 3)使用更薄模版的焊点可靠性不如较厚的焊点可靠性、但仍处于最低1000温度循环要求范围内。    

     

    4) 4)使用阶梯模板、其中 WL1831MOD 的5mil 也是一个选项。

     

    但愿这对您有所帮助。

     

    谢谢、

    Riz