This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] WPA3安全性

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/943235/faq-wpa3-security

Q1)      什么是 WPA3

a1)      WPA3是下一代 Wi-FiRegistered 安全标准。 它表示 Wi-FiRegistered 保护访问,其中“3”是最新的迭代。 它是当前 Wi-FiRegistered 安全标准 WPA2的替代产品。

  

Q2)      WPA3与 WPA2有何不同?

A2)       WPA3基于 WPA2的广泛成功和采用。 WPA3 添加了新功能并删除了过时的旧协议。 例如,WPA3用一个更安全的协议(“等于的同时身份验证”)取代了 WPA2预共享密钥机制。  此外,WPA3要求使用受保护的管理帧(PMF), 这有助于增强 Wi-FiRegistered安全性。 WPA3新增了更多功能、使其成为强大的安全协议: https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security

 

Q3)      为什么我应该关注 WPA3?

a3)        Wi-FiRegistered  是我们日常生活的一个组成部分,无论是在家、咖啡馆、办公室,还是在任何地方。    通过 Wi-FiRegistered连接发送的安全性较差的数据可能会受到影响。 实施 强大的 Wi-FiRegistered 安全性至关重要,这样未经授权的用户就不会访问此数据,也不会受到 KRACK 等恶意攻击。 WPA3是目前 Wi-FiRegistered可用的最强大的安全标准。 自2020年7月起,Wi-FiRegistered 联盟将对所有新 Wi-FiRegistered 认证强制采用 WPA3。

 

Q4)       WPA3安全的不同模式是什么?

A4)      有两种模式:

      WPA3个人版:Wi-FiRegistered 个人版网络用于家庭版网络。 Wi-FiRegistered联盟实施了大量 WPA3个人模式的安全更新,包括将 SAE 引入 个人网络。

      WPA3企业版: WPA3企业版将是 政府大楼、医院、公司办公室等的 Wi-FiRegistered网络 它涉及在 Wi-FiRegistered 设备和接入点(AP)之间使用 Radius 服务器进行身份验证。  

 

Q5)        支持 WPA3安全协议的 Wi-FiRegistered设备是否仍能与 WPA2接入点配合使用?  

A5)       是的、WPA3保留 了与 WPA2 设备的互操作性。

 

Q6)      哪些 TI Wi-FiRegistered 设备支持 WPA3?

A6)       TI 提供 了两个 Wi-FiRegistered 器件系列:  

1.       SimpleLinkTm器件为 MCU RTOS 系统提供 Wi-FiRegistered。 它们具有内置的物联网安全功能、可支持电池供电的应用。 了解有关 SimpleLinkTmWi-FiRegistered器件的更多信息: https://www.ti.com/wireless-connectivity/simplelink-solutions/wi-fi/overview/overview.html

2.       WiLinkTm8组合设备是 支持 Wi-FiRegistered 网状网络、MIMO、高数据吞吐量、Linux 集成并采用集成蓝牙技术的收发器。  了解有关 WiLinkTm8的更多信息: https://www.ti.com/wireless-connectivity/simplelink-solutions/wi-fi/overview/wilink-combo-solutions.html

 SimpleLinkTm和 WiLinkTm8设备都支持 WPA3个人版和企业版

 

Q7)      TI 如何在其现有 Wi-FiRegistered 设备上支持 WPA3?

A7)      TI 在无线连接领域拥有20多年经验。 TI 不断投资更新其 Wi-FiRegistered设备,以支持 最新的安全功能。 为了在 WiLinkTm8设备上支持 WPA3,TI 升级了设备固件、Linux 驱动程序、集成请求程序 v2.9等  对于 SimpleLinkTmWi-FiRegistered  设备,在将更新集成到请求程序中、更新修补程序等方面进行了大量工作

 

Q8)      TI Wi-FiRegistered 设备是否经过 WPA3认证?

A8)       TI 在 内部实验室中已对 WiLinkTm8和 SimpleLinkTmWi-FiRegistered器件进行了预先认证。  对于 SimpleLinkTm器件,TI 将通过提供 Wi-FiRegisteredAlliance WPA3认证进一步向前迈进,这是大多数竞争对手所独有的。 TI 计划 在2020年在外部实验室对 SimpleLinkTm器件进行认证。

 

Q9)      能否在 TI Wi-FiRegistered 设备上重复使用 WPA3认证?

A9)       是的,SimpleLinkTmWi-FiRegistered 设备用户可以按原样重新使用 WPA3认证。  对于 WiLinkTm8设备,由于需要外部主机,因此您需要将其产品转到外部实验室进行认证。

 

Q10)    何时可以访问 TI 器件上的 WPA3?

A10)      WiLinkTm8驱动程序版本 包 (版本 R8.8)支持 WPA3,现在可供下载!

              WiLinkTm8 R8.8驱动程序版本 : https://www.ti.com/tool/download/WILINK8-WIFI-NLCP

              SimpleLinkTmWi-FiRegistered  器件预计将在2020年第4季度获得 WPA3认证

 

信息视频:

TI Connect 系列:WPA3 Wi-Fi 安全

Wi-Fi 联盟

参考文献:

https://www.wi-fi.org/

https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security

https://www.wi-fi.org/beacon/philipp-ebbecke/protected-management-frames-enhance-wi-fi-network-security 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖、这是一个很好的信息。