This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:功耗

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937156/cc3235modas-power-consumption

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件:CC3135MODCC3135

大家好、

客户对 CC3135MOD/CC3225MODSA 模块感兴趣、我收到了有关 CC3225MODSA 功耗的询问。

根据 CC3225MODSA 数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/cc3235modas 、P38 8.4电流消耗),在以下条件下,功耗指示为223mA。

然后、根据 CC3135MOD 数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/cc3135mod、P18 5.4流耗汇总)、在相同条件下的功耗指示为223mA、如下所示。

因此、客户希望了解这些功耗数据相同的原因。 请您详细说明一下这些问题吗?

数据表中可能存在一些拼写错误。 可以就此发表评论吗?

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里请一位同事提供帮助。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     宫崎您好、

    只是想让你知道我仍在研究这个问题。 我应该在本周结束前得到一个答案。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

    感谢您分享当前状态。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

    可以让我了解这方面的当前状态吗?

    此致、  

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     宫崎您好、

    很抱歉耽误你的时间、我还在等待澄清。 我目前正在与另一个团队合作、对数据进行双重检查。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    我们是否可以获得此状态的当前状态?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     宫崎您好、

    我再次对这一个问题的拖延表示歉意。 对于54OFDM 功率级别0、CC3235应该比 CC3135高~3mA。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的回复。 关于54OFDM,我们了解 CC3235应该比 CC3135高~3mA 。 您会如何考虑“1 DSSS (Tx level=0)”、“6 OFDM (Tx level=0)”和“54 OFDM (Tx level=4)”? CC3235的功耗也应比 CC3135高~3mA。 这是正确的吗?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    是的、与1DSSS、6 OFDM 和54 OFDM 的 CC3135相比、CC3235的电流通常高~3mA。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Riz、

    感谢您的澄清。

    此致、

    宫崎