Other Parts Discussed in Thread: CC3235S
您好!
我在 CC3235S 的文件系统方面遇到了伺服问题。
1.我知道 sl_Fsclose (fileHdl、'A'、1)是指中止函数、如果使用失效防护标志打开文件、它会将非活动副本设置为活动副本。 但是、当我编写测试代码以验证文件系统时、异常情况下、abort 函数会充当正常关闭函数(sl_Fsclose (fileHdl、证书、签名、signature_len))。 虽然我可以忽略这个奇怪的问题,但我不知道将来会不会给我带来其他问题。
我已参考文档介绍文件系统,其中显示 servicepack 是一个特殊文件,当主机编写服务包时,sl_FsClose ()函数应接收 NULL 证书名称和 NULL 签名。 当我按照指南操作时,sl_FsClose ()函数返回-10363 (sl_error_FS_ilical_signature),但会出现另一个奇怪的问题, 如果我为 签名提供任意字符串,sl_FsClose ( fileHdl、NULL、"123")将成功。 3)、 sl_FsClose (fileHdl、NULL、"AB"、2)、 等等。
简而言之、我的主要问题是为什么文档与我测试的文档不同、这确实令人困惑。
一些其他信息:
认证文件名:dummy-root-ca-cert
签名文件名: dummy-root-ca-cert-key
我不是英语母语的人、所以如果我没有清楚地表达、请随时向我提问、谢谢。