This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wl18xx WiFi AP 模式与放大器;BT 共存问题

Guru**** 2519070 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937758/wl18xx-wifi-ap-mode-bt-coex-issue

Thread 中讨论的其他器件:WL1837WL1831AM3352

您好!

链接。 是否有更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果 可能、通过 WiFi 驱动程序或 BT FW 修改蓝牙和 Wi-Fi AP 模式优先级设置?

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    该主题已使用2年、您是否对最新固件有疑问?  您能总结一下您看到的问题吗?

    COEX 机制本身没有任何可用的用户控件、但是影响性能的调整将包括扫描参数、例如间隔和窗口大小。  让我们了解一下您的问题、我会让合适的人员参与进来、以帮助提出建议。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis:

    用例是 WiFi 是 AP 模式+ BT 外设角色。

    WiFi 驱动程序为 R8.7_SP3、FW 为8.9.0.0.79。

    我们测试的 BT FW 是

    • 修改后的旧版本 TI_P2.142。
    • origin sp4.5 TI_P2.146
    • 经一些修改后的 origin sp4.5 TI_P2.146

    禁用 WiFi 时。 智能 手机的 BT 连接良好。 几乎100%成功。

    当 WiFi AP 模式启用时。 BT 连接不良。 成功率降至60%~80%。 如果可能、在 WiFi AP 模式启用时改善 BT 连接???

    我们测试为附加文件的 BTS 文件。

    e2e.ti.com/.../bt_5F00_fw.zip

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 WL18xx 器件? WiFi 和 BT/BLE 共享天线、因此使用 AP 模式时、Wifi 可能会占用大部分射频时间。 接入点连接了多少个基站? 如果您使用的是 WL1837器件、则可以考虑将 AP 升级到5GHz。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 wl1831。 AP 模式通常与一个客户端连接。

    我们可以修改 WiFi 驱动器中的任何参数以提高 BT 连接成功率??

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新了有关此问题的更多信息。
    问题是 WiFi AP 模式启用。 当 WL8 BT 将数据传输到智能手机时、BT 会随机断开连接。
    如果禁用 WiFi AP 模式。 BT 数据传输正常。

    WiFi 驱动程序:R8.7_SP3
    WiFi 固件:8.9.0.0.81
    BT FW:Service Pack 4.5禁用深度睡眠模式。 我们测试的原始服务包4.5存在相同的问题。

    我们捕获 wifi 和 BT FW 日志。
    测试方案
    1.设备打开
    2.启用 WL8 BT 和 WIFI AP 模式(使用2.4GHz 通道设置)。
    3.连接到 WL8 BT 的智能手机。 未连接客户端的 AP 模式。
    4.WL8 BT 将数据传输到智能手机。 未连接客户端的 AP 模式。

    现象:
    在 BT FW 日志中
    9:05 BT 断开并重新连接。
    9:09已断开 BT 连接并重新连接。
    9:13具有 BT 禁用、BT 无法再被发现。 WiFi AP 模式也无法再进行扫描。

    所有信息(固件日志)也位于附加文件中。
    请尽快帮助分析和解决问题。

    e2e.ti.com/.../0923.zip

    如果您需要更多信息、 请告诉我。 谢谢。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    下周之前、我们将无法研究此问题。  我们将对线程进行更新、

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    驱动程序或 ini 文件中是否有任何参数可以确定 WiFi AP 模式以及 BT 连接和数据传输行为的优先级?

    我看到驱动程序 ti\wl18xx\main.c 中有一些设置

    这些设置是否可以降低 AP 模式的优先级、或避免 WiFi FW 挂起并影响 BT 功能。

    /* AP 参数*/
    [WL18XX_CONF_SG_AP_BEACON_LOW_TX]= 3、
    [WL18XX_CONF_SG_PARAM_50]= 0、
    [WL18XX_CONF_SG_AP_BEACON_WINDOW_INTERVAL ]= 2、
    [WL18XX_CONF_SG_AP_CONNECTION_Protection _TIME]= 30、
    [WL18XX_CONF_SG_PARAM_53]= 0、
    [WL18XX_CONF_SG_PARAM_54]= 0、

    奥斯汀

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Travis:

    测试方案

    1.设备打开
    2.启用 WL8 BT 和 WIFI AP 模式(使用2.4GHz 通道设置)。
    3.连接到 WL8 BT 的智能手机。 未连接客户端的 AP 模式。
    4.WL8 BT 将数据传输到智能手机。 未连接客户端的 AP 模式。

    另一个信息。

    禁用或重新启用 WiFi 后、BT 将正常。

    附加文件:

    wifi_bt_fw_log_0927.zip 的测试标准为8.9.0.0.84

    wifi_bt_fw_log_0928.zip 的测试标准为8.9.0.0.81

    如果可能、快速查看 FW 日志并分享有关此问题的一些评论。  

    因为此问题已影响生产线测试和产品交付。  

    如果您需要更多时间研究和解决问题、 另请与我分享。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../wifi_5F00_bt_5F00_fw_5F00_log_5F00_0927.zip

    e2e.ti.com/.../wifi_5F00_bt_5F00_fw_5F00_log_5F00_0928.zip

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    您是否尝试禁用页面和查询扫描、一旦处于 BT 连接状态? 与 WISE 一样、您可以在断开连接后重新启用它们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外,您能否使用 fwer-80 (已连接)进行测试,并检查您是否可以在 AP 模式下重现问题

    谢谢

    Saurabh

    e2e.ti.com/.../8875.wl18xx_2D00_fw_2D00_4.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    感谢您的支持。 我们将尽快进行验证。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari:

    您是说在 BT 连接后使用此命令禁用 BT 页面和查询扫描吗???

    SEND_HCI_Write_Scan_Enable 0x00
    Wait_HCI_Command_Complete_Write_Scan_Enable_Event 5000、任意、HCI_Write_Scan_Enable、0x00

    hcitool 格式

    hool citcmd 0x03 0x001a 0x00

    这很难说服客户在数据传输情况下重新启用 BT。

    稍后我们将尝试禁用页面和查询扫描。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    您的 FW 8875.wl18xx-FW-4.bin 未解决问题

    you.e2e.ti.com/.../wifi_5F00_bt_5F00_Log_5F00_0929_2D00_2.zip 有固件日志

    e2e.ti.com/.../wifi_5F00_bt_5F00_Log_5F00_0929.zip

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    如果可能、根据这些 FW 日志确定 WiFi 固件中的问题类型。

    或者、您需要更多时间研究和不同的测试方案、以缩小根本原因。

    客户需要适用于 WiFi AP+ BT 扩展案例的可靠且稳健的固件、以确保产品正常工作。

    否则。 根据当前的 WiFi FW 质量、很难将产品交付给终端客户。

    请尽快帮助解决此问题。 谢谢。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Autin,

    要确认,在 fwr 8.9.0.0.79上看不到此问题?

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    fwr 8.9.0.0.79/80/81/84都有这种问题。

    带射频控制的 WiFi 固件是否有问题?

    因为最后的状态是 wifi /bt 不能再被发现了。  

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    是否有更新?

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    我们是否需要针对此问题进行更多测试?

    请分享任何意见。

    谢谢。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari:

    您是说在 BT 连接后使用此命令和参数禁用 BT 页面和查询扫描吗???

    SEND_HCI_Write_Scan_Enable 0x00
    Wait_HCI_Command_Complete_Write_Scan_Enable_Event 5000、任意、HCI_Write_Scan_Enable、0x00

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 连接设备后、您可以禁用扫描以节省射频带宽。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

     通过 BlueTopia 堆栈"(忽略 BT 发现命令“16 0”)禁用 BT 页面/查询扫描后,我们已在 TI 平台 AM3352 + WL8上尝试过。

     下面介绍了软件版本的重现步骤、附有 PDF "SSO SPP 测试 Process.pdfe2e.ti.com/.../SSO-SPP-Test-Process.pdf"、稍后我们将附加 FW 日志。

     

     ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    SW/FW 信息如下所示

    带  内核4.4的 L AM335 EVM

    l  Wifi 驱动程序 R8.7_SP3

    L  WiFi FW:8.9.0.0.79和8.9.0.0.85

    L  BT:Service Pack 4.5、未修改。

     

    测试方案:

    启用 AM335

    启用2.4GHz WiFi AP 模式。 启用 TI 的脚本。

    使用 SPP 配置文件启用 BT (Bluetopia 栈)。 将 Bluetopia SOP 详细描述为附加文件(忽略 BT 发现命令“16 0”)。

     

    额外信息。

    无  连接的 L AP 模式。

    L  BT 仅在连接后将数据用于远程设备。 (我使用 win10操作系统进行了测试)。

     

    结果:

    WiFi FW:8.9.0.0.79和85。 蓝牙已断开连接,WiFi 和蓝牙无法再被发现。

     

    Bluetopia 日志

    SPPM>WriteData 1 ABCDEFGHIJ{00000001}ABCDEFGHIJ{00000002}ABCDEFGHIJ{00000003}ABCDEFGHIJ{00000004}ABCDEFGHIJ{0000034D}ABCDEFGHIJ{001}

     

    SPPM_WriteData 成功:写入115字节。

    SPPM>

    端口已关闭。

        端口句柄:1.

    SPPM>

    远程设备属性已更改。

    BD_ADDR:     10F00535EE44

    设备标志: 0x80000085

    连接状态:false

    加密状态:false

    SPPM>WriteData 1 ABCDEFGHIJ{00000001}ABCDEFGHIJ{00000002}ABCDEFGHIJ{00000003}ABCDEFGHIJ{00000004}ABCDEFGHIJ{0000034E}ABCDEFGHIJ{001}

     

    SPPM_WriteData 失败:-86、未知错误。

    功能错误。

    SPPM>WriteData 1 ABCDEFGHIJ{00000001}ABCDEFGHIJ{00000002}ABCDEFGHIJ{00000003}ABCDEFGHIJ{00000004}ABCDEFGHIJ{0000034F}ABCDEFGHIJ{001}

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh 和 Hari:

    有具有禁用查询和页面扫描功能的 wifi /bt FW 日志(wifi FW 8.9.0.0.85)  

    e2e.ti.com/.../20201009.7z

    奥斯汀