This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:使用通道11的网络环境中的数据包丢失率极高

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, WL1831MOD, WL1831, WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/937120/wl1801mod-very-high-packet-loss-in-network-environments-using-channel-11

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831MODWL1831WL1801


我们将 WL1801MOD/WL1831MOD 组合在不同的产品中使用
不同 SoC 的应用(适用于不同客户)
在某些情况下、我们的网络性能非常差。
(持续30-80%的数据包丢失)
完全不奏效。 该问题在这些设置中是持久的、可重现的。

所有设置都通用的是
使用通道11和附近通道11上的其他网络。
该问题似乎不受信号/链路质量的影响
NOR 管制设置(无线 regdb)。
当设置更改为不同的通道(1、6)时、问题就会出现
消失。 有关设置说明的更多详细信息、请参见
内容。

目前有两种产品(不同的客户、不同的硬件、
不同的 SoC)受到影响。 一个产品已在生产中、
另一个正在最后确定(现场测试)--因此我们被按下
时间、需要尽快解决这个问题。


----详细信息

软件:
我们使用基于主线的 OSS 软件:Linux-4.14。 (设置1)和
Linux-5.4。 (设置2)和 wpa_supplicant 2.9
固件为8.9.0.0.81
WPA 配置结构非常基本/主要是默认结构
{{
CTRL_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant Group=netdev
update_config=1
AP_SCAN=1
 
network={
   SSID="..."
   SCAN_SSID=1
   key_mgmt=wpa-PSK
   PSK=**PSK****

}}}

当前设置:
对于这两种设置、我们都使用 gLogger 捕获了布线、我们可以在上提供 gLogger
请求。

设置1 (硬件平台 NXP i.MX6 + WL1831)
 *网络 A:通道11上的接入点 D-Link DIR‑815 (WPA-PSK)
  * WL1831连接到网络 A 的设备-> 通信正常
  *连接到->通信正常的其他器件(非 WL18xx)
 *激活通道11上的网络 B (不同的 SSID;Windows 10接入点)
  * WL1831连接到网络 A 的设备->通信正常
  *连接到->通信正常的其他器件(非 WL18xx)
 *将智能手机连接到网络 B
  * WL1831连接到网络 A 的设备->*坏/无通信*
  *连接到->通信正常的其他器件(非 WL18xx)
  *连接到网络 B 的智能手机->通信正常
 *断开智能手机与网络 B 的连接
  * WL1831连接到网络 A 的设备->通信正常
  *连接到->通信正常的其他器件(非 WL18xx)
使用通道1或通道6通信重复同一实验时
WL1831器件的性能保持正常。 这个问题似乎没有受到影响
信号/链路质量或法规设置(无线 regdb)。
在不同的设置(例如通道11上的 AP HP MSM460)中也检测到类似的问题

设置2 (硬件平台 NXP i.MX6UL + WL1801):
 *两种不同的商业环境、在不同位置的信道11上具有多个 WiFi 网络
 *一个或多个 WL1801连接到通道11上的网络->所有 WL1801器件具有30-80%的数据包丢失(本地 ping)
 *同一网络中的其他设备(即使在同一位置)的行为正常
 *问题持续存在(自数周/测试开始以来)
如设置1中所示:问题似乎不受影响
信号/链路质量。


我们可以提供有关软件、设置、配置...的更多信息。 如果有用。
此外、我们可以测试两种设置中的建议更改。

----

我们希望能找到一个快速的解决方案
提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录:包含安装程序1和2e2e.ti.com/.../wifi_5F00_problems_5F00_glogs.zip 的 gLogger 日志的 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附录:包含安装程序1和2e2e.ti.com/.../1781.wifi_5F00_problems_5F00_glogs.zip 的 gLogger 日志的 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否确认 wl18xx 模块是否已配置 : https://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_WLAN_Demo:_Linux#Configuring_the_Target

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们过去为一个产品创建了配置、并将此配置用于具有类似设计/要求的所有产品。

    我们的配置位于/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 中

    e2e.ti.com/.../20200826_5F00_wlan.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能够自己解决这个问题。

    问题是 wl18xx-conf.bin 中的配置错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user6430556"]问题是 wl18xx-conf.bin 中的错误配置。

    您的配置问题是什么?  我们有一个类似的问题、并正在研究不同的方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的案例中、由于从先前的配置格式错误升级到最新的配置格式、因此配置错误"wl18xx.phy.number_of _Assembled_ant2_4"(2而不是1)。

    我们通过使用 configure_device.sh 从18xx-ti-utils_R8.7_SP3从头开始创建新配置来解决此问题。

    此致