This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:BLE 接收器阻塞测试和连续 TX

Guru**** 2519670 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/943829/wl1831mod-ble-receiver-blocking-testing-and-continuous-tx

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

你(们)好  

问题1. 让任何人知道如何更改接收器阻塞的通道

DUT 通过 Bluez stack v5.34在 Debian 上运行

 来自 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing

查找以下命令

hcitool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x80 0x00 //禁用射频校准
hool citcmd 0x08 0x001d 0x00

还在等一些东西


hool citcmd 0x08 0x001f

但命令仅在2402MHz 上、

如何更改接收器的通道?

问题2. 如何继续针对蓝牙/BLE 进行 TX 测试

processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_Bluetopia_PM_Bluetooth_RF_Testing

我们按照以下步骤继续进行 TX 测试、但 TX 输出仅需几分钟、错过了什么步骤或错误

1.禁用睡眠模式
hcitool cmd 0x3f 0x10c 0x00 0x00 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0x64

2.查询命令
hcitool cmd 0x01 0x001 0x33 0x8b 0x9e 0x04 0x00

3.将“扫描启用”命令写入“已禁用”
hool citcmd 0x03 0x001a 0x00

4.
hcitool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x00 0x01
----------------------------------------------------

DH5_2402MHz
hcitool cmd 0x3f 0x01ca 0x62 0x09 0x01 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以下主题是否有阻塞测试。 它提供了 BT 测试报告和设置过程的详细信息。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的信息。

    我的问题是如何发送 HCI 命令进行测试

    该主题具有测试报告和设置过程、

    但错过了 EUT (WL1831)的正确 HCI 命令集

    遵循 TI wiki、只需使用以下命令、

    1. hcitool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x80 0x00 //禁用射频校准
    2. hool citcmd 0x08 0x001d 0x00
    3. hool citcmd 0x08 0x001f

             目前、我们在2402MHz 上进行测试已通过、但需要验证另一个通道

             您是否知道如何发送更改另一个频道命令?  

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在执行 BT SIG 测试? 一旦您将器件置于 BLE 射频接收器测试中、测试仪会将器件置于所需的模式、对吧? 您正在尝试测试什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

         由于我们的测试实验室要求我们提供方法、

         BT SIG 测试仪无法连接到我们的 WI1831MOD 模块的接线

         因此需要 HCI 命令

         但也许我从 TI CC256x 测试指南中找到了答案

         HCI_BLE_Receiver_Test 0x201d、RX_Channel

    1. hcitool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x80 0x00 //禁用射频校准
    2. hcitool cmd 0x08 0x001d RX_Channel # BLE_Receiver_Test
    3. hool citcmd 0x08 0x001f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您使用 HCI 命令将 DUT 置于测试模式。 如果你需要其他的东西,请告诉我。

    谢谢