This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:atcmd NetCfgSet 用于配置新的 Mac 地址

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/944004/cc3220mod-atcmd-netcfgset-fo-configure-new-mac-address

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220S

大家好、  

我的客户发现配置新的 Mac 地址时 NetCfgSet cmd 并不总是成功。 此 cmd 使用是否有任何特定限制?

下面是 cc3220mod UART 日志:

AT+NetCfgGet = get_mac_addr
+netcfgget:0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x88
好的
AT+NetCfgGet = get_mac_addr
+netcfgget:0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x88
好的
AT+NetCfgSet = SET_MAC_addr、0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x99   //无响应
AT+NetCfgSet = SET_MAC_addr、0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x99  //这次得到了正常
好的
AT+NetCfgGet = get_mac_addr
+netcfgget:0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x99
好的
AT+NetCfgSet = SET_MAC_addr、0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x88                     //意外结果
ýýýýýýýýýýýýýat +NetCfgSet = SET_MAC_addr、0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x88        //无响应
AT+NetCfgSet = SET_MAC_addr、0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x88                     //意外结果
ýýýýýýýýýýýýýat +NetCfgSet = SET_MAC_addr、0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x88        //这次得到了确定
好的
AT+NetCfgGet = get_mac_addr
+netcfgget:0x0:0xc0:0x2:0x12:0x35:0x88
好的

----

有时、它没有响应、或者一些未知字符。 是否有人遇到过类似的问题? 谢谢。

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    客户使用的 SDK 版本和服务包版本是什么?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我们使用了位于以下位置的 at_cmd 预构建映像:  

    C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07\examples\rtos\CC3220S_LAUNCHXL\demos\at_commands\tirtos\ccs\at_commands.bin

    和 SDK v4.20 、sp_3.16.0.1_2.0.0.0_2.2.0.7.bin

    谢谢、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    很抱歉耽误你的时间。 我使用与您相同的 SDK 和 SP 进行了快速测试、我没有遇到任何问题。 查看随附的 PDF。  

    e2e.ti.com/.../at_5F00_cmd_5F00_test.pdf

    如何发送命令? 您是否会遇到与其他命令相同的问题、还是仅遇到与 MAC 地址相关的问题?

    Jesu