This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:5GHz I、e 的 EC 合规性、WL18MODGI EC DOC

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/944869/wl1837mod-ec-compliance-for-5-ghz-i-e-wl18modgi-ec-doc

器件型号:WL1837MOD

我们在 https://www.ti.com/product/WL1801MOD 上看到 WL18MODGB (测试等级01:WL18MODGBMOC) EC DOC 、但 在 https://www.ti.com/product/WL1837MOD 上看不到5GHz 的等效文档

我们在哪里为5GHz Wilink8提供 EC 合规性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您正在寻找的 EC DOC 可从 WL18xx 认证页面下载

    导航至 WL18XX-REPORTS 页面并下载"WL18MODGI 模块认证报告"。 DOC 将位于 CE 文件夹中。

    BR、