This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:WiFi Direct 可以进入5GHz 模式?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/943817/cc3235modasf-wifi-direct-can-go-in-5ghz-mode

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:Mio

你好。

我已将 SimpleLink 配置为 WiFi P2P 客户端模式(不是 GO)。

我使用 Android 平板电脑连接 SimpleLink by Android WiFi 设置菜单。

P2P 连接后、SimpleLink 充当 TCP 服务器。

使用简单的 Android 应用程序、我打开 TCP 连接、然后 SimpleLink 线程开始发送1K 字节的数据包。

我使用 AcrilicWiFi 监听器监听通信。

请参见数据表"Wi-Fi DirectRegistered(仅在2.4GHz 下受支持)"、当我扫描2.5GHz 时、我在平板电脑和 SimpleLink 之间找不到 TCP 数据包。

如果我扫描5GHz,我在通道36找到了一些数据包... 我不明白为什么... 是在5GHz 上连接的 Android 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Android 可能选择了5G 频带中的工作通道。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少在连接/发现期间、您应该会在通道1、6或11上看到一些流量。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下周我会做一些测试...我不排除我遇到了一些错误...我认为这是非常奇怪的

    我开始分析是因为有时我观察到 TCP 传输延迟一段时间、直到4秒...

    这种延迟在我们的应用中是不可容忍的。

    我的 simplelink 靠近 Android 平板电脑、但我处于工业环境中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为限制仅适用于 GO (即、在选择工作信道时仅允许2.4G 信道)。 我需要对此进行验证。

    您是仅过滤数据还是开放给802.11管理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您的意思

    "您是仅过滤数据还是开放给802.11管理? "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是想让监听器听。 您说过您可以看到 TCP 数据包、它是数据包、但您还能看到802.11管理数据包(例如802.11探测请求/响应)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是建立连接之前的屏幕截图。 这是 AcrilicWiFi 软件。

    "Tablet Huawei (平板电脑 Huawei)"是我的平板电脑、"RDGxxxx (mio dispositivo)"是我的 SimpleLink。 我看到通道6、11

    建立连接后,我更喜欢使用 Wireshark ... 此处的屏幕截图。 在本例中、我的 SimpleLink 将1KB 发送到36:46:EC:AA:94:B2 (华为平板电脑)。

    但 WiFi 数据已被接收? 因为如果我单击数据内容、我将无法看到发送/接收的字节  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有道理。 发现和协商处于2.4频带(通道1、6、11)。

    工作通道(由 GO 器件选择)似乎在5GHz 频段中。

    Wi-Fi Direct 会话加密(WPS 协商中生成的密钥)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以…… 问题  

    "" 我开始分析、因为有时我会观察到 TCP 传输延迟一段时间、直到4秒... ""

    这是因为强制 SimpleLink 在5GHz 频段工作? 还是因为使用了说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应与其中的任何一个相关。

    您的应用程序或平板电脑可能正忙于阻止连接的事情。

    为了确保我理解、您会得到连接 wii-Direct 指示(带 sl_WLAN_EVENT_P2P_CONNECT 的 SimplelinkWlanEventHandler)、然后套接字连接(sl_Connect)成功完成、但当您发送数据(sl_Send)时、您会看到延迟?

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是...

    我开始以最大速率13Mbps (TCP)发送1kB 数据包。

    我测量平均速率、没关系

    但有时我会观察到1..2秒的阻断... 甚至4秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能与信道上的某些干扰(请参阅您是否在延迟期间突然发现大量重传)或其他软件活动(优先于传输)导致的延迟相关-在 simplelink 和/或平板电脑上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是天线校准问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用无线电工具(https://www.ti.com/tool/CC3XXXRADIOTEST)测试无线电性能。

    由于您使用的是该模块、因此它不应与天线相关(器件会自动执行所需的校准-请参阅《编程人员指南》中的第4.9章)。

    您使用的是共存吗?

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不使用共存