This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:[链路本地任务]无法从温度传感器读取数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/939791/cc3220sf-launchxl-link-local-task-failed-to-read-data-from-temperature-sensor

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

获取错误: [link local task] failed to read data from temperature sensor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎、该误差来自什么示例?

    您使用的是什么 SDK 和服务包版本?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用开箱即用设置。 我在 COM 端口上连接了 Tera Term 、并查看了默认开箱即用新板的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿埃似乎、

    1. 您是否为 Launchpad 上的传感器准备好了 I2C 跳线?  
    2. 您是否对该示例进行了任何修改?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、I2C 跳线就位。 加速计正在提供数据。 我没有改变任何东西。 该板是全新的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这是奇数。 您使用的是哪个 SDK 版本、以便我可以使用与您相同的软件版本进行测试?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avoem、

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果您有新问题、请创建新主题。 如果您有相同的问题、请在此处回答我的问题。

    Jesu