This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200

Guru**** 2768875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/944698/cc3200mod-cc3200

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASH

你好

我不熟悉使用 CC3200进行开发、但我一直在使用 SDK 示例、并在一定程度上了解这一流程。

我的同事在 CC3200 MCU 上嵌入了 Xilinx FPGA 板。  

他成功地从 FPGA 板生成了一个图像(JPEG)、该图像通过 SPI 接口发送到 MCU、该图像显示在 http 服务器上。

现在我的问题是、如何直接将 JPEG 图像存储在 MCU 的存储器中、并在 http 服务器上显示相同的图像、而无需安装外部摄像头。

首先,是否可以这样做? 如果是、我如何开始。

任何潜在客户都将不胜感激。

谢谢,干杯:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    如果您有单个映像、则需要将映像存储在 CC3200串行闪存中、并且可以使用内部 HTTP 服务器来访问该映像。 CC3200 SDK 中的 https 服务器示例 演示了这一点。 示例文件夹提供 HTML 页面和图像、以便在运行演示之前刷写到文件系统中。 在本例中、您可以在运行时使用 SimpleLink 文件系统 API (如 sl_FsWrite 等)将 JPEG 保存到文件系统中。

    您只存储一个/几个图像、还是不断刷新图像?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的介绍、我将介绍与您讨论 SimpleLink 文件系统相同的内容。 (我应该知道在哪里以及如何使用它)。

    指向您的问题、现在我想存储单个图像并将其显示在服务器上。 稍后、我们计划通过 H.264编码器实现 RTSP、该编码器将在 FPGA 板内进行编程、并通过 MCU 功能的帮助、图像将显示在服务器上。

    我在某处读到过这样的消息:JPEG 文件无法存储、而应考虑使用 VLC 类型。 如果您对此有所了解、请分享您的知识。  

    谢谢、此致、

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我想 Sarah 想指出不同的事情。 串行闪存芯片的写入周期数量有限(每个扇区100k 个写入周期)。 如果您太频繁地重写 jpag 文件、串行闪存将很快损坏。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您提供信息。

    我不知道这一点。 因此、您建议我从哪里开始、因为我完全不熟悉这一点。  

    BTW、您是说闪烁太多次会损坏处理器?

    如果您能为我提供有关此任务的一些入门信息、那就更好了。

    谢谢、此致、

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    CC3200 QFN 芯片没有内部闪存。 因为存储器用于外部 SPI 闪存芯片。 内部模块是 CC3200 QFN 芯片和1MB SPI 闪存芯片。 与任何其它闪存芯片一样、这个闪存芯片的写入周期数量有限。 对于在开发过程中(通过 Uniflash)进行编程等用途、这并不是一大问题。 因为100k 写入周期/扇区是一个大数字。 但是、如果您创建将持续重写一个文件的代码、您很快就会遇到问题。

    几种可能的方法:

    • 如果 JPG 数据不大、您可以将其保存在 RAM 中。 在应用处理器 http 服务器上运行并显示此 JPG 数据。
    • 另一个选项可以是视频流式传输、如 此参考设计

    1月