This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:当 RESET 引脚保持低电平时、功耗是多少?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/944014/cc3120-what-is-the-power-consumption-when-reset-pin-is-held-low

器件型号:CC3120

各位专家、您好!

是否有人知道 CC3120在 RESET 引脚保持低电平时的功耗? 我之所以提出这个问题、是因为我将 RESET 引脚连接到主机 MCU 的 GPIO。 大多数情况下不使用 Wi-Fi。 因此、我希望通过将 RESET 引脚保持在低电平将其置于最低功耗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这应该是我们的1uA 关断电流。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince。

    "< 1uA"可用于我的应用。