This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:在文件系统中创建的文件。

Guru**** 2582825 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942402/cc3235sf-files-being-created-in-the-file-system

器件型号:CC3235SF

您好、团队 WiFi、

我的客户有以下问题...

在对 CC3235SF 执行多个 OTA 之后,或者可能在长时间运行芯片之后。 我看到以下在 CC3235SF 的文件系统中创建的文件。 您能否提供有关创建这些文件的原因以及我们是否需要这些文件的更多信息? 我找不到

 [17:06:37.210]姓名:/sys/phya.cal

[17:06:37.213] AllocatedBlocks:6.
[17:06:37.217] MaxSize (字节):11848
[17:06:37.221]标志
:[17:06:37.223]没有有效副本
,[17:06:37.227]

[17:06:37.229]姓名:/sys/phya.cal

[17:06:37.232] AllocatedBlocks:6.
[17:06:37.236] MaxSize (字节):11848
[17:06:37.240]标志

因为我们的芯片中没有太多用于 OTA 的空间,所以这些文件占用了很多空间。

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merrill、您好!

    这是5GHz (A 频带) phy 校准文件。 系统需要在文件系统上安装、因此很遗憾、您无法将其删除。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    谢谢!  这些文件中是否只有一个、或者它们是否会不断累加/添加。 每次校准时添加新文件?  是否还有2.5GHz 校准文件?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该只有一个、而对于2.4GHz、也应该是 Phy.cal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我们看到创建了2个以上的文件

    [02:15:39.608]姓名:share_data_with_kohler_filename.cfg
    [02:15:39.613] AllocatedBlocks:    1.
    [02:15:39.617] MaxSize (字节): 3656
    [02:15:39.621]标志
    :[02:15:39.623]文件安全
    ,[02:15:39.626]

    [02:15:39.628]姓名:/sys/phya.cal
    [02:15:39.632] AllocatedBlocks:    6.
    [02:15:39.636]最大大小(字节):11848
    [02:15:39.639]标志
    :[02:15:39.642]无有效副本
    ,[02:15:39.645]

    [02:15:39.647]姓名:/sys/phya.cal
    [02:15:39.651] AllocatedBlocks:    6.
    [02:15:39.655] MaxSize (字节):11848
    [02:15:39.658]旗标
    :[02:15:39.661]无有效副本
    ,[02:15:39.664]

    [02:15:39.669]姓名:/sys/phya.cal
    [02:15:39.672] AllocatedBlocks:    6.
    [02:15:39.676] MaxSize (字节):11848
    [02:15:39.680]标志
    :[02:15:39.682]无有效副本
    ,[02:15:39.685]

    [02:15:39.687]姓名:/sys/phya.cal
    [02:15:39.691] AllocatedBlocks:    6.
    [02:15:39.695] MaxSize (字节):11848
    [02:15:39.699]标志
    :[02:15:39.701]无有效副本
    ,[02:15:39.704]

    它们都不会闭合。 因此、它显示没有有效的副本。 我不知道为什么会出现这种情况。 如果这些副本持续增长、它将成为我们的问题。

    谢谢、

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、是的、这不应该发生。 看起来 phya.cal 已损坏、系统正在创建一个新的。 这是否仅在 OTA 时发生? 每次进行 OTA 操作时、它是否只有一个附加文件?

    其次、您是否可以获取这方面的 NWP 日志?  https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3120_%26_CC3220_Capture_NWP_Logs

    BR、

    Vince