This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:解释一般事件

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/943735/cc3235modasf-interpret-general-event

器件型号:CC3235MODASF

你好。

我正在运行修改为演示板上的用途的网络终端。

我有常规事件。

[一般事件]- ID=[-30740]发件人=[3]

void SimpleLinkGeneralEventHandler (slDeviceEvent_t * pDevEvent)
{
if (!pDevEvent)(如果!pDevEvent)
{
返回;
}
/*
大多数一般错误并非致命错误都将被处理
适当地由应用程序执行
*
UART_PRINT ("\n\r\n 常规事件]- ID=[%d] Sender =[%d]\n"\}、
pDevEvent->Data.Error.Code、
pDevEvent->Data.Error.Source);
} 

如何解码源代码和代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误-30740的含义遵循 SL_ERROR_DHCP_SERVER_ENABLE_FAILED。

    在您的情况下、这意味着设备无法在 AP 模式下启动 DHCP 服务器。 通常、这意味着未正确设置 DHCP 服务器或 DHCP 服务器 参数的参数与网络设置冲突(例如、当前子网外的 DHCP 池范围- AP 模式的 IP 设置)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中我找到#define SL_ERROR_DHCP_SERVER_ENABLE_FAILED ... 我打开了 device.h,但没有打开...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误代码位于 errors.h

    为何不在 SDK 中搜索-30740字符串、而是*。c 和*。h 文件?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的