This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:如何驱动 ANTSEL2输出?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942801/cc3220mod-how-do-i-drive-the-antsel2-output

器件型号:CC3220MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

在新的电路板版本上、我们需要驱动 CC3220MOD 器件的 ANTSEL2输出、以便在两个天线之间进行选择。  在哪里可以找到一个示例、展示如何驱动该输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    请给我一些时间来了解这一点、我们会再给您回复。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 CC3200 SDK 的一些示例代码。  CC3220的 MAP_GPIOPinWrite 参数是否相同?  在哪里可以找到将 ANTSEL2分配为该引脚的数据、位于该基地址?

    //
    //
    //! GPIO 引脚写入以选择天线
    //!
    //! \param[in] AntucNum 1 -天线1、2 -天线2
    //!
    //! \无返回
    //
    //
    静态空 AntennaSelect (无符号 char AntucNum)

    if (ucAntNum = 1)

    MAP_GPIOPinWrite (GPIOA3_base、0xC、0x8);

    否则 if (ucAntNum == 2)

    MAP_GPIOPinWrite (GPIOA3_base、0xC、0x4);

    返回;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    看起来我们得出了相同的结论。 CC3220 SDK 中没有示例、但 CC3200 SDK 中有您所指出的示例、其概念是相同的。  

    CC3220的 MAP_GPIOPinWrite 参数是否相同? 

    是的

    在哪里可以找到将 ANTSEL2分配为该引脚的数据、位于该基地址? 

    我不确定这些信息到底在哪里。 我可以告诉大家、TI 驱动程序的 GPIO_write 调用会为您提取这一级别的详细信息、因此您不必担心。 GPIO_write 的参数只是 GPIO 索引和要写入的值。 如果这还不够、请告诉我、我可以询问内部人员。

    Jesu