This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:悬空引脚

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942363/cc3220s-floating-pins

器件型号:CC3220S

大家好、

是否有处理 CC3220未使用引脚的最佳做法?  

未连接意味着它们由模块提供到外部、但未显式连接到实际目标 PCB 上的 VDD 或 GND。 我没有找到任何有关这方面的直接信息(www.ti.com/.../cc3220s.pdf)。 在我看来、本文档仅指模块不提供的 NC 引脚。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    数据表中注明为 NC 的引脚应保持悬空。

    对于其他未使用的 GPIO、您可以添加2.7K 或更强的下拉电阻、以确保在上电复位期间保持线路的状态。 如果没有下拉电阻器、线路可能会暂时被内部拉取、并可能导致短时脉冲波形干扰、最长持续15ms。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有基于软件的解决方案,如配置内部下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    所有引脚默认为高阻态、除非 MCU 将它们专门编程为特定设置。  

    我们的示例在您在 CCS 中构建项目后、会在由 syscfg 生成的 ti_drivers_config.c 文件中包含一个 parkInfo 结构。 parkInfo 决定器件进入睡眠模式时引脚是上拉还是下拉。 我们的示例默认将大多数引脚配置为弱下拉。  

    如果您担心在 MCU 处于活动状态时未使用引脚上的 EMI、可以使用我们的 GPIO 驱动程序来配置它们。  

    但一般来说、我建议您遵循我们的硬件指南、这样就可以了。

    Jesu