This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:无线电工具连接错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/943360/ccs-launchxl-cc3235sf-radiotool-connecting-error

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 CC3xxx_RadioTool_1.0.3.15测试 无线电数据。

它显示如下错误:

问题是什么? 请帮您检查一下。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已在电路板内上传无线电工具图像? 为了使 GUI 无线电工具正常工作、您需要将比率工具固件(图像)上传到 CC32xx 板中。 这可以使用 Uniflash 软件来完成。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 Uniflash 上传 C:\ti\cC3xxx_RadioTool_1.0.3.15\Source Files\PreCompiled Binaries 文件、成功。

    现在还有另一个问题、 需要在 CC3200中上载哪些文件?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您需要为 CC3200器件使用另一版本的无线电工具。 当前版本为1.2。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我已下载 CC3100_CC3200_RadioTool_1.2并使用 Uniflash3.4对 radiotool.bin 和 servicepack 进行编程。

    它不成功、我还需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些步骤(编程.bin 和 ServicePack)应该就足够了。 无线电工具版本1.2是使用 SP 版本1.0.1.6-2.6.0.5设计的、您可以尝试使用此版本。

    • 您是否设置了正确的 SOP 模式?
    • 您是否已正确连接 UART 跳线?
    • 您有哪个版本的 LaunchPad? CC3200芯片上标记了什么器件型号? 是 X3200?

    请注意、更改 SOP 模式后、您需要重新启动板。

    1月