This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:获取 WiFi 通道

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942580/cc3235modasf-get-operating-wifi-channel

器件型号:CC3235MODASF

您好!

我正在使用 CC3235MODASF 演示板,我有疑问?

如何在 WiFi Direct 中获取操作通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设备是作为组所有者运行、还是作为客户端运行?

    如果 CC3235作为组所有者运行、则可以设置使用的通道。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为客户端运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、在 P2P 客户端模式下、无法确定当前连接的信道。 在 STA 模式下、当您连接到 AP 时、您会收到 WlanEventConnect 回调、该回调指示已连接的 SSID、BSSID 和通道。 但是、等效的 WlanEventP2PConnect 仅提供 SSID 和 BSSID。 因此、无法确定通道。

    如果您需要更多说明或对使用 P2P 与 CC3235有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael