This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:器件锁定、无法解锁

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/942805/cc3135mod-device-locked-not-able-to-unlock

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC3135CC31XXEMUBOOSTCC3135

您好!

我们有一款基于 LPC2929微控制器的现有产品、该产品是使用 Keil uVision 开发的。 该产品一直存在
现在只有2.4GHz Wi-Fi 功能。 由于我们的一个客户最近申请了5GHz Wi-Fi 支持、我们生产了几款
安装了 CC3135MOD 的测试单元、我正在尝试在开始全面生产之前启动并运行这些单元。

我们的器件不使用 NHIB 线路、而是控制模块电源和 nRESET。 NHIB 始终被拉高。

当我打开模块电源并释放 RESET 时、我可以看到它在大约两秒钟后发出 INITCOMPLETE 消息。 该消息是:

  [ BA DC CD AB 08 00 14 00 24 04 06 00 00 00 88 88 88 00 00 00 31 00 00 00 00]

状态字节是值得注意的;我将在一分钟内到达它。

现在、如果我请求模块固件版本、我将得到截断的响应:

  命令:[78563412708400]
  响应:[ BA DC CD AB 70 04 0c 00 24 04 06 00 00 00 00 F9 C7 88 ]

这是正确的响应(操作码0x470 = sl_opcode_device_VERSIONREADSPONSE)、并且长度字段匹配(有效载荷长度0x0c)
但我认为这种响应比应该的短、因为它应该包含多个32位版本字段。 而 VERSIONREAD 是如此
记录在案的即使在器件被锁定时也能正常工作的命令之一。

现在进入状态。 我在 INITCOMPLETE 和 VERSIONREADSPONSE 消息[24 04 04 06]中对 STATUS 字段的读取是:
   WLAN conn             :0
   丢弃的事件        :0
   设备已锁定         :1.
   配置激活   :0
   配置用户初始化:0
   保存          :1.
   启用 API           :0
   需要重新启动      :0
   设备已启动        :0
   设备停止       :1.
   设备启动       :0

因此、该模块声称已(a)锁定、(b)停止、以及(c)禁用 API。 不是我在器件启动时所期望的那样。

我尝试通过 SOP 和 sl_FsCtl()方法回滚到工厂,但两者都不能解决问题。 使用
sl_FsCtl ()似乎暂时释放了锁,但它在下一个响应时又重新恢复了:

  sl_FsCtl ()
  命令:[ ff ee dd bb 78 56 34 12 4b A4 10 00 00 00 00 00 11 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00]
  响应:[ BA dc CD AB 4b 24 14 00 23 04 06 00 00 00 B3 15 da D7 00 00 31 00 00 00]
   WLAN conn             :1.
   放弃的事件        :1.
   设备已锁定         :0  <-已解锁
   配置激活   :0
   配置用户初始化:0
   保存          :1.
   启用 API           :0
   需要重新启动      :0
   设备已启动        :0
   设备停止       :1.
   设备启动       :0

  命令:[ ff ee dd bb 78 56 34 12 70 84 0 ]
  响应:[ BA DC CD AB 70 4 c 0 24 4 6 0 0 0 0 F9 C7 da D7]
   WLAN conn             :0
   丢弃的事件        :0
   设备已锁定         :1  <-已锁定
   配置激活   :0
   配置用户初始化:0
   保存          :1.
   启用 API           :0
   需要重新启动      :0
   设备已启动        :0
   设备停止       :1.
   设备启动       :0

我应该指出的是、在这里显示原始消息时、我看到主机驱动程序也是如此。 相反
不过、我很难就该驱动程序进行讨论、因为 sl_Tiny 功能似乎已损坏至错误的程度
编译、而较大的选项几乎不适合我们的器件(因此、我们无法以该形式发货)。 请注意、这是同一个问题
使向[嵌入式]器件写入服务包变得相当困难、因为它需要 sl_Program()、并且我无法获取该器件
服务包锁定时进行 OTA 操作。

相同的主机驱动程序在 PC -> CC31XXEMUBOOST -> BOOSTXL-CC3135上工作、并且行为不同;这些器件不是
它们会正确响应相同的命令。

那么、我的问题是:为什么嵌入式 CC3135MOD 模块被锁定、如何解锁它们? 对于这种情况、器件应该是如此
在电路板上加载之前已经使用服务包进行了编程、如果是、TI 在发货前不应该这么做?

有关其他要点:如何解决 sl_Tiny 问题? 我正在使用 simplelink_studio_cc31xx_sdk_1_00_00_05中的主机驱动程序
(sl_driver_version 2.0.1.15)移植到 LPC2929。

此致、
Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼尔

    首先、我不建议您使用 SimpleLink Studio 作为起始代码库。 这在6年内未更新、并且不支持 CC3135。 请查看 CC31xx 插件 - https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIrPRiq0gY5fVnKYcdpUKQ__s6qGmnm__LATEST

    让我们首先让它为您的设置工作、看看问题是否解决了。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    谢谢。 我将为 CC31xx 插件提供一个 Go、然后返回给您。

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    我尝试了 CC31xx 插件(v3.0.1.65)、这似乎有所改进、尽管编译有点像一个试验。 由于我们预先存在的代码库、我被迫使用 Keil、并且该编译器对插件代码中的一些内容进行了区分:

    • 在一行或多行代码后定义函数中的变量(例如、int ret_pool = 0;device.c 中的几个位置)
    • 使用空的正式参数列表声明函数(例如 device.h 中的 sl_WifiConfig())

    其中的第一个被声明为错误、因此编译失败。 第二个只是一个警告、所以我没有修改代码来修复它、即使我现在有几十个警告。 解决方法是将()更改为(void)。 当我有令我满意的工作时、我将提交差异、以便在 TI 愿意的情况下更新代码。 请注意、第一个错误是 C vs C++;我可以通过将主机驱动程序设置为编译为 C++来解决它、但其他地方会出现其他 C 链接问题。 也许 Keil 编译器比 CCS/IAR 更加挑剔、但对该代码进行反对实际上是正确的。

    无论如何、主机驱动程序几乎可以工作、只是完成移植、因为它与我之前使用的其他驱动程序代码稍有不同。 遗憾的是、PC 代码不再受支持、因为我发现 CC31XXEMUBOOST + BOOSTXL-CC3135非常适合用于确定正在进行的操作、而不是应该进行的操作。

    我现在将关闭此问题、并在必要时稍后提出更新的问题。

    感谢您的帮助、
    Neil